+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

El camino de Rafał Wiśniewski para establecer un récord

Fecha de publicación: 16-06-2021 Fecha de actualización: 07-11-2026 🕒 3 lectura min

[Récord de Polonia] Cómo construí un calculadora

Ladrillo a ladrillo

Estamos conociendo un nuevo campo. Un destello y ya sabemos que esto es todo. Que dedicaremos tiempo, sueño y, a menudo, dinero a ESTO. Puede ser cualquier cosa: un deporte, un curso de arte, un tema científico.

Electrónica.

Al principio, necesitamos adquirir conocimientos y habilidades. Los primeros intentos rara vez tienen un éxito espectacular. Sin embargo, somos tercos, no nos damos por vencidos fácilmente. A veces dejamos una idea, pero no una pasión.

Su nombre es Rafał Wiśniewski. Vive cerca de Brodnica. Este año cumplirá 40 años.

Cuando estaba en sexto grado de la escuela primaria, comenzó a construir un robot usando sistemas de la familia TTL. Trabajó en ello durante dos años. Fallado. Abandonó el proyecto, su fascinación por la electrónica no lo era.

En mayo de 2014, pensó por primera vez en construir una calculadora por su cuenta. Planeó que todo el trabajo le llevaría 12 meses. Tomó más de 5 años y medio.

Aproximadamente 6000 horas de trabajo.

Será un simple dispositivo de cuatro acciones.

Así pensó Rafał en su idea de la primera noche de insomnio. No el único. Aunque también los recuerda cuando buscaba soluciones en sueños.

Para él, la electrónica digital en estilo retro significa construir algo ladrillo a ladrillo.

Crear en pequeños pasos: ver cómo funciona algo; eliminando errores; agregando más funciones; verificar datos obtenidos en foros y sitios web de la industria, tanto polacos como extranjeros.

Así pasan los días y las semanas. La calculadora va creciendo con nuevas funcionalidades, hasta ahora solo en notas. Los próximos 9 meses son diseño de PCB. Primero, seis de doble cara, que finalmente abandona, luego una de ocho capas.

Los próximos meses se dedican a buscar un contratista de PCB y esperar el envío deseado. Montaje de componentes. Finalmente, conecte la fuente de alimentación de laboratorio y haga temblar el corazón en la primera prueba completa.Construcción ladrillo a ladrillo.

Durante aproximadamente 6000 horas.

100% original

Más de 5 años y medio de trabajo.Esto es suficiente o demasiado para que el creador diga con convicción: ¡Sí, estoy satisfecho! ¿Y se siente satisfecho con el uso de soluciones de diseño patentadas?

En definitiva, la calculadora de Rafał Wiśniewski es una plancha impresa de ocho capas con un tamaño impresionante de 72 por 50 centímetros. El conjunto se basa en 477 circuitos digitales básicos de la familia TTL: puertas lógicas, búferes, multiplexores, decodificadores, flip-flops, contadores, registros de desplazamiento, divisores de frecuencia, comparadores, sumadores y muchos otros. Además, se utilizaron: 370 resistencias, 7 escaleras, 165 condensadores, 1678 diodos de conmutación, 270 transistores y varios otros componentes electrónicos.

El procesador del dispositivo interpreta 59 instrucciones, cada instrucción puede contener de una a una docena de funciones ejecutivas que pueden ser bloqueadas por una de las 40 funciones condicionales. La memoria RAM tiene una capacidad de 396 bits y se basa en los 99 registros de desplazamiento de cuatro bits del 74LS194. La memoria ROM es de 3840 bits, es una memoria de diodos con una organización de 16 por 240. La calculadora tiene 400 LED que se utilizan para diversos fines en el modo estándar y diagnóstico. También tiene 105 pantallas LED, 65 de las cuales son pantallas de trabajo, mientras que el resto se utilizan en el modo de diagnóstico. Los botones del teclado (33) están retroiluminados y reaccionan a varias dependencias en tiempo real.El lenguaje de la máquina y las instrucciones contenidas en ella, que crean los algoritmos que controlan el funcionamiento del dispositivo, están escritos por Rafał Wiśniewski. Los expertos conocen los algoritmos computacionales, la relación entre sumar, cambiar y comparar valores. Sin embargo, tuvieron que convertirse y modificarse adecuadamente para adaptarse al dispositivo.

También desarrolló de forma independiente la lógica de control que crea todos los módulos y circuitos en el dispositivo.

Todo está construido ladrillo a ladrillo.Durante casi 6 años. ¿O solo menos de 6 años?

Un número récord

Se trata de 477: la cantidad de circuitos integrados utilizados lo hizo decisivo para el título.

El 15 de abril de este año, la jueza de la Oficina de Récords, Monika Skinder, confirmó oficialmente que Rafał Wiśniewski estableció el récord polaco para el mayor número de circuitos integrados en un dispositivo de fabricación propia y que funciona correctamente. Los momentos de la verificación en sí fueron emocionantes, pero no duraron mucho, todos los elementos se contaron la primera vez.

Ahora a Rafał Wiśniewski le gustaría poder hablar de su trabajo con la mayor cantidad de gente posible. Transmita su entusiasmo por la creación de proyectos electrónicos. Le gustaría mostrar con su ejemplo que cualquiera que ame su campo y tenga un poco de talento, como dice modestamente, y trabaje duro en sus habilidades, puede lograr mucho.

Basta con encontrar el camino más adecuado para uno mismo ...

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN