+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Fecha de publicación: 14-01-2022 Fecha de actualización: 10-04-2026 🕒 4 lectura min
Los interruptores-seccionadores son componentes críticos para la seguridad de sistemas eléctricos de uso común que permiten la desconexión de voltaje durante el mantenimiento o reparación. En el artículo presentamos la construcción y operación de interruptores seccionadores, sus características funcionales básicas y discutiremos cómo encontrar el producto adecuado para la aplicación.En una instalación eléctrica, los interruptores-seccionadores son elementos electromecánicos que median entre la tensión de alimentación y el sistema eléctrico. Instalados en una caja de distribución, a menudo funcionan como el interruptor principal. Sin duda, es uno de los elementos básicos de los sistemas de control de flujo de corriente, comúnmente utilizado en redes de distribución y aparamenta en construcción, plantas industriales, instalaciones comerciales, instalaciones fotovoltaicas y en control de máquinas. Como puede ver, la gama de aplicaciones es amplia y variada, pero el punto en común es la necesidad de mantener seguras las redes, las personas y las máquinas. Teniendo en cuenta cómo difieren los requisitos para los componentes del sistema según la aplicación, vale la pena saber qué ofrece el mercado y a qué características del producto prestar atención.
Interruptores seccionadores en TME
Los interruptores-seccionadores se utilizan para encender y apagar la corriente en una instalación eléctrica en condiciones nominales de funcionamiento. En el modo conductor, la función del interruptor es suministrar corriente a la instalación eléctrica o uno de sus componentes. El aislamiento del sistema se logra estableciendo el elemento en un estado desconectado. La falta de flujo de corriente está relacionada con la apertura física del contacto, gracias a lo cual el circuito se aísla de la tensión de alimentación. Esto permite realizar de forma segura las reparaciones y el mantenimiento del sistema eléctrico o, en condiciones industriales, la instalación de una nueva máquina. De acuerdo con la norma, el diseño del interruptor seccionador debe proporcionar un espacio de aislamiento suficiente entre los contactos para cortar completamente la tensión de alimentación. Los interruptores-seccionadores generalmente también están equipados con un indicador de estado del dispositivo, pero pueden servir simultáneamente como una perilla y una palanca que controlan el funcionamiento del elemento.
La principal diferencia entre interruptores seccionadores y un disyuntor es que este último desconecta el circuito solo después de exceder un cierto amperaje, y esto se hace principalmente para proteger el equipo eléctrico contra cortocircuitos y sobrecargas. Por otro lado, los interruptores-seccionadores se utilizan principalmente para desconectar las corrientes de funcionamiento, sin embargo, también hay interruptores con fusibles con protección adicional en forma de fusible ubicado en la carcasa del dispositivo. Se derrite cuando la carga es demasiado alta, lo que puede ocurrir, por ejemplo, como consecuencia de un cortocircuito en el sistema, proporcionando una protección adicional para los dispositivos conectados a la instalación.
A la hora de elegir un seccionador, lo primero que llama la atención es el hecho de que hay multitud de productos en el mercado, así como proveedores, incluidas empresas líderes y pequeños productores. El mercado ofrece una gran cantidad de versiones disponibles, opciones de montaje y parámetros operativos. No es de extrañar que los fabricantes se esfuercen constantemente en el desarrollo de tecnología, mejoren el rendimiento y la fiabilidad y utilicen cada vez mejores materiales. Todas estas actividades están en línea con varias tendencias importantes observadas en el campo de los sistemas eléctricos, como la miniaturización, el diseño mejorado, la facilidad de instalación y uso. Al mismo tiempo, la resistencia ambiental y la durabilidad de los componentes están aumentando, expandiendo así el área de aplicación y aplicación.
Vale la pena tomarse un momento para seleccionar el seccionador apropiado para la aplicación de destino. Son una parte importante de los sistemas de energía y afectan la seguridad, por lo que vale la pena elegir productos de alta calidad. No vale la pena sucumbir a la tentación de comprometer la calidad y el precio, ya que un interruptor-seccionador defectuoso o hecho descuidadamente puede conducir a una situación peligrosa o un funcionamiento incorrecto de la instalación.La selección del interruptor seccionador debe comenzar, por supuesto, con las condiciones de funcionamiento esperadas del circuito. Uno de los principales parámetros de los seccionadores eléctricos es la corriente nominal, es decir, el nivel de corriente al que funciona correctamente el elemento. La oferta de componentes disponibles en el mercado incluye componentes de propósito general, diseñados para trabajar con corrientes de 25 o 32A. También existen productos para operar con corrientes y voltajes importantes, capaces de soportar un amperaje de varios cientos de amperios. Los parámetros adicionales dados por los fabricantes son la corriente de cierre de cortocircuito admitida y la corriente de resistencia nominal de corta duración. La información detallada suele estar disponible en la documentación del fabricante.
Dependiendo del tipo de instalación eléctrica, se seleccionan interruptores-seccionadores con un número específico de polos. Para la instalación monofásica se utilizan seccionadores de 1 o 2 polos, capaces de cortar un tramo seleccionado o toda la instalación eléctrica, respectivamente. Para trabajar con corriente trifásica, utilice interruptores-seccionadores de 3 o 4 polos, que al igual que el grupo anterior pueden cortar la corriente en tramos seleccionados o en toda la instalación.
Las características funcionales son una clase separada de parámetros del interruptor-seccionador. Estos dispositivos se ofrecen en varias carcasas, dimensiones, tipos de conexión y montaje, así como tipos de control. Los clientes se benefician de esto, teniendo la posibilidad de una selección óptima del dispositivo en términos de dimensiones, fácil instalación y mantenimiento. Los modelos más habituales son los montados en carril DIN o en panel. En línea con las tendencias actuales en la construcción y la industria, existen elementos en el mercado con amplias capacidades de comunicación, que permiten un monitoreo y control eficiente.
Los interruptores seccionadores son, junto a los disyuntores y seccionadores, elementos básicos que se utilizan para controlar la corriente en una instalación eléctrica. En la mayoría de los casos, es incluso crucial para garantizar la seguridad de las personas y las máquinas, por lo que vale la pena considerarlas en el diseño y utilizar soluciones probadas y personalizadas. Después de seleccionar los parámetros técnicos apropiados, también es bueno asegurarse de que los productos cumplan con la norma internacional IEC/EN 60947-1. Esto asegura que un elemento dado de la aparamenta cumple con los estándares de seguridad. Vale la pena mencionar un ejemplo del requisito de que los interruptores seccionadores estén diseñados de manera que el usuario no pueda siquiera tocar accidentalmente las partes conductoras. El incumplimiento de estas normas puede afectar la seguridad de quienes trabajan en la instalación.Si se van a utilizar seccionadores en entornos hostiles, como la industria o aplicaciones al aire libre, vale la pena elegir productos con certificados adicionales que confirmen la seguridad de los productos eléctricos. En tales casos, por ejemplo, la clase de protección IP se vuelve más importante.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.