+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Fecha de publicación: 28-02-2024 🕒 6 lectura min
La protección auditiva es importante en muchas situaciones, especialmente en aquellas en las que estamos expuestos a altos niveles de ruido o exposición prolongada a sonidos, no sólo en el trabajo, sino también cuando practicamos deportes de motor, tiro y en el ejército (auriculares activos bajo el casco). Los auriculares con cancelación de ruido u otra protección auditiva en todos estos entornos serán un elemento esencial para mantener la salud y la comodidad de nuestras actividades.
El oído es uno de los sentidos humanos más importantes y nos permite recibir e interpretar sonidos. Su protección es crucial para mantener la salud y la calidad de vida.
El daño auditivo puede ocurrir cuando estamos expuestos a sonidos con niveles altos de decibeles (dB). Existen pautas generales sobre los niveles de ruido que pueden resultar perjudiciales:
Vale la pena recordar que el daño auditivo puede ser acumulativo, lo que significa que la exposición prolongada a niveles de ruido más bajos puede ser tan dañina como la exposición a corto plazo a niveles más altos. Por lo tanto, es importante proteger nuestros oídos en situaciones en las que estemos expuestos a altos niveles de ruido, incluso si no es al nivel de daño inmediato.
También vale la pena señalar que una exposición única y breve a niveles de ruido muy altos puede causar daños auditivos permanentes. Este fenómeno se conoce como "trauma acústico", que puede ocurrir como resultado de un sonido repentino e intenso, como un disparo, una explosión o un concierto muy ruidoso. Los factores clave son:
El daño puede incluir pérdida auditiva temporal o permanente, conocida como "pérdida auditiva traumática" o tinnitus (zumbido continuo en los oídos). Si experimenta algún síntoma de pérdida auditiva después de la exposición a un sonido fuerte, se recomienda consultar a un médico.
La audición, a diferencia de otras funciones corporales, tiene una capacidad de regeneración muy limitada. La principal causa de la pérdida auditiva inducida por el ruido es en realidad el daño a las células ciliadas del oído interno. Estas células son responsables de convertir las ondas sonoras en señales nerviosas que el cerebro interpreta como sonido. Desafortunadamente, las células ciliadas de los humanos no tienen la capacidad de regenerarse de forma natural. Cuando se dañan o destruyen, la pérdida auditiva suele ser permanente. En algunos casos, puede experimentar una pérdida auditiva temporal después de una exposición breve a ruidos fuertes. En tales situaciones, la audición puede volver total o parcialmente a la normalidad después de un tiempo, siempre que se evite una mayor exposición al ruido.
¿Cómo proteger tu audición?
Allí donde no tengamos influencia sobre el nivel de ruido, debemos utilizar tapones antirruido desechables y reutilizables, auriculares con cancelación de ruido u orejeras antirruido, dependiendo del nivel de ruido, de nuestras preferencias y posibilidades. Una elección cuidadosa y reflexiva protegerá eficazmente su audición, que es importante principalmente para su salud, pero también determina su bienestar y eficacia generales.
Trabajar en entornos ruidosos puede tener un impacto significativo no sólo en la audición de los empleados, sino también en su salud física y emocional general, así como en su productividad. A continuación se muestran algunos efectos potenciales:
Para evitar estos efectos negativos, los empleadores deberían aplicar las contramedidas adecuadas, que ya se han mencionado. Además, la protección auditiva como parte de la seguridad y la salud en el trabajo también debería incluir minimizar el ruido en el lugar de trabajo mediante un aislamiento acústico adecuado, organizar descansos regulares para los empleados y educarlos sobre el impacto del ruido en la salud y la productividad. La cuestión clave es el control de los niveles de ruido y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Existe la necesidad de protección auditiva en muchas profesiones relacionadas con la automatización, especialmente en lugares donde los trabajadores están expuestos al ruido generado por máquinas, dispositivos o procesos de producción. Auriculares con cancelación de ruido o orejeras de seguridad y salud en el trabajo son esenciales en este tipo de entornos laborales. Aquí hay unos ejemplos:
En estas profesiones, es importante utilizar protección auditiva adecuada, como auriculares u orejeras para reducir el riesgo de daños auditivos.
Las orejeras y protectores auditivos son dispositivos que se utilizan para proteger la audición contra los efectos nocivos del ruido excesivo. Son cruciales en lugares de trabajo con altos niveles de ruido, pero también pueden resultar útiles en diversas situaciones de la vida cotidiana. Aquí hay descripciones detalladas de ambos dispositivos:
Las orejeras son protectores auditivos externos que cubren todo el oído. Consisten en suaves almohadillas rellenas de material absorbente del sonido que envuelven firmemente los oídos y una carcasa dura, a menudo de plástico, en el exterior. Se utilizan en entornos con altos niveles de ruido, como industrias, obras de construcción, talleres, rodajes y aeropuertos. Sin embargo, pueden no resultar muy cómodos de llevar durante largos periodos de tiempo, especialmente con altas temperaturas, ya que pueden provocar sudoración alrededor de las orejas.
Los protectores auditivos, a menudo llamados tapones para los oídos, son piezas pequeñas que se insertan directamente en los canales auditivos. Suelen estar fabricados con espuma, silicona, cera o materiales elastoméricos especiales que se adaptan a la forma del canal auditivo.
Se utilizan en una variedad de situaciones, desde trabajar en ambientes con niveles de ruido moderados hasta proteger su audición durante conciertos y ayudarlo a conciliar el sueño en ambientes ruidosos. Los tapones para los oídos que se ajustan bien pueden bloquear eficazmente el ruido, aunque su eficacia puede ser ligeramente menor que la de las orejeras en niveles de ruido muy altos. Al mismo tiempo, suelen ser más cómodas de usar durante períodos de tiempo más largos y menos visibles que las orejeras.
La elección entre orejeras y tapones para los oídos depende de las necesidades específicas del usuario, del nivel de ruido que desea reducir y de sus preferencias individuales en cuanto a comodidad y conveniencia de uso. Es importante recordar que ambos tipos de protectores auditivos deben colocarse correctamente y utilizarse según las instrucciones para garantizar una protección auditiva eficaz.
Tapones para los oídos antiruido
Los protectores auditivos se dividen en dos tipos principales: pasivos y activos, y su eficacia se mide mediante diversos métodos e indicadores. A continuación, se ofrece una explicación de cada uno de estos términos:
Los protectores auditivos pasivos son los protectores auditivos más simples y más utilizados que suprimen el ruido bloqueando o limitando físicamente el flujo del sonido hacia el oído. Estos incluyen tapones para los oídos u orejeras antiruido.
La protección auditiva activa incluye dispositivos más avanzados que utilizan dispositivos electrónicos para reducir el ruido. Funcionan con control activo de ruido (ANC) - estos sistemas utilizan micrófonos externos para detectar sonidos ambientales y luego generan una señal antifase para neutralizar los sonidos no deseados. Algunos modelos pueden amplificar sonidos suaves, como el habla, y al mismo tiempo suprimir los ruidos fuertes.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.