+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

¿Qué es Power over Ethernet?

Fecha de publicación: 22-08-2024 Fecha de actualización: 07-11-2026 🕒 4 lectura min

La alimentación PoE (del inglés: Power over Ethernet) es una tecnología que permite tanto la transmisión de datos como el suministro de energía al dispositivo mediante un solo cable Ethernet, comúnmente conocido como par trenzado. Gracias al uso de un solo cable para la transmisión de datos y la alimentación, es posible administrar los dispositivos de red de manera más efectiva y la solución le permite llegar a lugares donde no sería posible alimentar el dispositivo utilizando métodos estándar.

¿Cómo funciona la alimentación PoE?

Un cable Ethernet consta de 8 hilos dispuestos en cuatro pares trenzados. La corriente en PoE, según el modo de alimentación y el estándar de funcionamiento, se transmite a través de diferentes pares de hilos en un cable de par trenzado. Para construir una instalación PoE, necesita varios elementos básicos como:

  • Cable Ethernet (cable de par trenzado) – Generalmente se utilizan cables de tipo Cat5, Cat5e, Cat6 o más nuevos.

Cables Ethernet

  • Dispositivo PSE (del inglés: Power Sourcing Equipment) – Dispositivo que permite suministrar energía a dispositivos de red a través de un cable de par trenzado. Es responsable de iniciar y gestionar el proceso de suministro de energía a los dispositivos receptores (PD). Los principales tipos de PSE son los conmutadores PoE (conmutadores de red con funcionalidad PoE incorporada y los inyectores PoE (dispositivos que agregan energía a un cable Ethernet cuando el conmutador de red no admite PoE). Se colocan inyectores entre el interruptor y el dispositivo PD.

Fuentes de alimentación y divisores PoE

  • Dispositivo PD (del inglés: Powered Devices) – un dispositivo receptor al que se envía energía a través de un cable Ethernet y un dispositivo PSE. Ejemplos de dispositivos de DP incluyen: cámaras IP, teléfonos VoIP, sensores y dispositivos IoT.

¿Cuáles son los estándares PoE?

A tecnología Power over Ethernet (PoE) incluye diferentes tipos que determinan cuánta energía se puede entregar a los dispositivos que se alimentan (Powered Devices) a través de un cable Ethernet usando un dispositivo PSE. Principales tipos de fuente de alimentación PoE:

  • Estándar 802.3af (PoE, tipo 1) – este estándar permite la entrega de hasta 15,4W de potencia al puerto Ethernet del dispositivo PSE, lo que se traduce en 12,95W de potencia mínima en el dispositivo PD. La energía se puede transmitir a través de dos pares de cables (par 1-2 y 3-6) en un cable Ethernet Cat 3. Funciona en dos modos: A (endspan) y B (midspam).
  • Estándar 802.3at (PoE+, tipo 2) – este estándar permite la entrega de hasta 30W de potencia al puerto Ethernet del dispositivo PSE, lo que se traduce en 25,5W de potencia mínima en el dispositivo PD. La energía se transmite de la misma forma que en el caso del estándar 802.3af, mediante dos pares de cables. Será necesario utilizar un cable Ethernet Cat. 5. Funciona en dos modos: A (endspan) y B (midspam).
  • Estándar 802.3bt (PoE ++) – Este es el último estándar de alimentación PoE que introduce mayores opciones de suministro de energía. Viene en dos tipos:

a. Estándar 802.3bt (PoE ++, tipo 3) – este estándar permite la entrega de hasta 60W de potencia al puerto Ethernet del dispositivo PSE, lo que se traduce en 51W de potencia mínima en el dispositivo PD. Funciona tanto en modo A como B, y también le permite alimentar el dispositivo usando el modo de 4 pares, usando todos los hilos del cable Ethernet. Será necesario utilizar un cable Ethernet Cat. 5.

b. Estándar 802.3bt (PoE ++, tipo 4) – este estándar permite entregar hasta 100W de potencia al puerto Ethernet del dispositivo PSE, lo que se traduce en 71W de potencia mínima en el dispositivo PD. Alimenta dispositivos solo en modo de 4 pares. Será necesario utilizar un cable Ethernet Cat. 5. Switch PoE Ethernet

¿Cuáles son los modos de trabajo PoE?

Por el principio de funcionamiento, podemos distinguir varios modos de funcionamiento principales al utilizar instalaciones Power over Ethernet (PoE):

  1. Modo A (del inglés: Mode A) – un modo conocido como Endspan, la energía y los datos se transmiten utilizando los mismos pares de cables Ethernet (pares de cables 1-2 y 3-6).
  2. Modo B (del inglés: Mode B) – en un modo conocido como Midspan, la energía y los datos se envían a través de cables separados, lo que permite separar las señales de datos de las señales de alimentación (los pares de cables 4-5 y 7-8 están destinados al suministro de energía).
  3. Modo 4-pares (del inglés: 4-Pair Mode) – un modo en el que los 4 pares de cables están destinados a la transmisión de energía, lo que le permite aumentar la cantidad de energía disponible para el dispositivo PD.

¿Qué es PoE pasivo?

PoE pasivo es una forma de transferencia de energía a través de un cable Ethernet que no utiliza los protocolos de negociación de energía estándar que se encuentran en los estándares PoE, como 802.3af, 802.3at o 802.3bt. Con PoE pasivo, la energía se entrega a un nivel de potencia constante , independientemente de las necesidades del dispositivo, lo que significa que no hay detección automática ni negociación de energía. La falta de procedimientos de negociación estándar significa que existe el riesgo de que se suministre demasiada o muy poca energía al dispositivo PD, lo que podría provocar daños o mal funcionamiento del dispositivo. PoE pasivo a veces se utiliza en casos específicos donde un simple y de bajo consumo La solución de costo de energía requiere dispositivos que no requieran ajuste dinámico de energía. Sin embargo, debido a los riesgos potenciales y la falta de compatibilidad estándar, se recomienda tener precaución y revisar cuidadosamente los requisitos del dispositivo y las especificaciones PoE antes de usarlo.

Juegos de cables pasivos

¿Cuáles son las ventajas de PoE?

Las principales ventajas de utilizar instalaciones Power over Ethernet (PoE):

  • Eliminación de cables de alimentación adicionales – PoE elimina la necesidad de cables de alimentación separados para los dispositivos, lo que simplifica significativamente la instalación de la red.
  • Simplicidad y precio – la instalación PoE puede ser rentable porque elimina la necesidad de instalar tomas de corriente y accesorios adicionales como cables de alimentación.
  • Compatibilidad según estándares internacionales – PoE cumple con los estándares internacionales, lo que garantiza la compatibilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes.
  • Gestión de energía – PoE permite la administración remota de energía de dispositivos a través de conmutadores PoE, lo que le permite monitorear y controlar múltiples dispositivos desde un solo lugar. Esto, a su vez, facilita el diagnóstico de problemas y la optimización del consumo de energía.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

Descargar
Si desea utilizar el artículo, mencione a TME como fuente y añada un enlace al texto original cuando lo publique en línea.

rightColumnPicture rightColumnPicture

LEA TAMBIÉN