+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

I/O (Input/Output) - definición

I/O (Input/Output) es un término técnico general que se refiere a las operaciones e interfaces que permiten el intercambio de datos entre un sistema informático y su entorno. Este concepto abarca tanto los procesos de entrada de datos al sistema (input) como su salida (output) en distintas formas: digital, por señal o física. Los mecanismos de I/O hacen posible la comunicación con dispositivos periféricos como teclados, ratones, monitores, impresoras, sensores, relés, así como con otros sistemas digitales o redes.

En la arquitectura de computadoras, el I/O es una parte integral del ciclo de procesamiento de la información y permite la interacción del usuario con el sistema, la recepción de datos del entorno y el envío de resultados de cálculo a dispositivos de salida o memorias externas. Las operaciones de entrada/salida se llevan a cabo mediante controladores y puertos que gestionan el flujo de datos, proporcionan el formato de señal adecuado y sincronizan la transmisión con los buses del sistema. En sistemas embebidos y en automatización industrial, el término I/O también se refiere a canales físicos de comunicación que manejan señales lógicas o analógicas asociadas al funcionamiento de máquinas, sensores y actuadores.

La eficiencia en la gestión de las operaciones I/O es clave para el rendimiento del sistema, especialmente en lo que respecta a latencia, ancho de banda y acceso paralelo a múltiples recursos. Las soluciones modernas implementan técnicas como el almacenamiento en búfer, interrupciones, acceso directo a memoria (DMA) y controladores de dispositivos, que permiten un intercambio de información fluido y fiable. El I/O también desempeña un papel importante en la seguridad del sistema, ya que cada conexión externa representa un posible punto de entrada para datos no autorizados o interferencias. En términos generales, el I/O constituye el fundamento de la comunicación entre la lógica digital y el mundo exterior, asegurando la coherencia operativa e interactividad de los sistemas electrónicos.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN