+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Buffer - definición

Buffer es un término técnico que se refiere a un componente que media el flujo de datos o señales entre dos sistemas, sistemas o procesos que operan a diferentes velocidades, capacidades o modos de funcionamiento. La función principal de un búfer es almacenar temporalmente los datos para que sea posible la sincronización de la transmisión entre la fuente y el receptor, minimizando la pérdida de información y optimizando el funcionamiento del sistema.

En informática, un búfer es un espacio especialmente asignado en la memoria operativa donde se almacenan los datos de entrada o salida durante el procesamiento. Esta solución reduce los retrasos y aumenta la eficacia de las operaciones de E/S (entrada/salida) de , por ejemplo, al leer archivos, transferir flujos de audio/vídeo o comunicarse con dispositivos externos. Los búferes también son importantes en la transmisión por red, donde los paquetes de datos deben procesarse con orden e integridad.

En electrónica, el término búfer también puede referirse a circuitos lógicos que amplifican una señal digital sin alterarla lógicamente. Tales circuitos proporcionan separación de carga de la fuente de señal y mejoran la fiabilidad de la transferencia de información en sistemas digitales complejos. Los búferes también se utilizan en el contexto de los circuitos analógicos, donde realizan la función de igualar impedancia o aislar circuitos.

Dependiendo de la aplicación, el búfer puede tener forma de hardware o de software. En los sistemas operativos, los mecanismos de búfer se utilizan para mejorar la eficiencia de los medios de almacenamiento, almacenamiento y periféricos. En el diseño de sistemas en tiempo real, la gestión del búfer desempeña un papel clave para garantizar una respuesta determinista del sistema. Dimensionar correctamente el búfer y su estrategia de vaciado (por ejemplo, FIFO - First In, First Out) afecta directamente a la estabilidad y velocidad de todo el sistema.

Búferes, transmisores, controladores

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN