+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

LED (diodo emisor de luz) - definición

LED (Light Emitting Diode) es un diodo semiconductor electroluminiscente que emite luz cuando circula corriente eléctrica en sentido directo. Este fenómeno, conocido como electroluminiscencia, se produce por la recombinación de portadores de carga —electrones y huecos— en la estructura del semiconductor, lo que genera la emisión de fotones con una longitud de onda determinada. Dependiendo de la composición química del material semiconductor, un LED puede emitir luz de distintos colores, incluyendo el espectro visible, infrarrojo o ultravioleta.

La estructura de un LED se basa en una unión p-n, fabricada con materiales como arseniuro de galio (GaAs), fosfuro de galio (GaP) o nitruro de galio (GaN). Las tecnologías modernas permiten un control preciso del color y la intensidad de la luz, así como la construcción de estructuras multicapa que mejoran la eficiencia y la durabilidad del dispositivo. Los LED se caracterizan por su alta eficiencia energética, larga vida útil, bajo voltaje de funcionamiento y tamaño reducido, lo que los convierte en fuentes de luz ideales para una amplia gama de aplicaciones.

Los LED se utilizan ampliamente en iluminación general, señalización, pantallas, dispositivos móviles, automoción, medicina, electrónica de consumo y sistemas industriales. En soluciones de iluminación modernas, los LED reemplazan a fuentes de luz tradicionales como bombillas incandescentes y lámparas fluorescentes, ofreciendo mayor eficiencia energética y mejor control de parámetros lumínicos como el color, la direccionalidad y la regulación de intensidad. En aplicaciones especializadas también se emplean LED de alta potencia y diodos emisores de luz invisible, utilizados en sistemas de detección, transmisión de datos y aplicaciones biomédicas.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN