+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
Mol (mol) es la unidad básica de cantidad de sustancia en el Sistema Internacional (SI), utilizada para describir el número de moléculas, átomos, iones u otras entidades elementales en un sistema dado. Un mol corresponde exactamente a 6 140 76 × 10²³ entidades elementales, de acuerdo con el número de Avogadro – una constante física que define la escala cuantitativa en química y física molecular. Las entidades elementales a las que se refiere el mol deben estar definidas según la naturaleza del sistema analizado, como átomos en el caso de un elemento, moléculas en un compuesto químico o iones en un electrolito.
El mol actúa como puente entre la escala atómica y la macroscópica, permitiendo trabajar con cantidades prácticas de sustancias químicas a partir de sus masas atómicas o moleculares. En el análisis cuantitativo, permite convertir masa en número de partículas, calcular concentraciones, proporciones estequiométricas en reacciones químicas o volúmenes de gases en condiciones normales. Su uso unifica los cálculos en química, biofísica, farmacia e ingeniería de materiales, y su definición es independiente de cualquier sustancia específica, lo que le otorga un carácter universal.
En su definición moderna, vigente desde 2019, el mol no se basa en la masa de una muestra del isótopo carbono-12, sino en la asignación exacta del valor del número de Avogadro. Este cambio garantiza una mayor coherencia con otras unidades del SI basadas en constantes físicas y facilita mediciones precisas en diversas disciplinas científicas. En la práctica de laboratorio, el mol se emplea para preparar soluciones, formular ecuaciones químicas y balancear procesos, siendo una de las unidades más utilizadas en el análisis cuantitativo. Como medida de cantidad de sustancia, el mol también juega un papel fundamental en las ecuaciones del gas ideal y en los modelos termodinámicos que describen estados de equilibrio químico.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.