+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) es un transistor de efecto de campo semiconductor en el que el flujo de corriente entre dos electrodos - fuente y drenador - se controla mediante una tensión aplicada a la compuerta, la cual está separada del canal semiconductor por una fina capa aislante de óxido metálico. Esta estructura permite un control sin contacto y altamente eficiente de la conductividad del canal, lo que convierte al MOSFET en uno de los componentes más utilizados en circuitos electrónicos y microprocesadores.
La estructura básica del MOSFET se basa en la configuración MOS, donde la compuerta, hecha de un material conductor (como polisilicio o metal), se sitúa sobre una fina capa dieléctrica - habitualmente dióxido de silicio - y debajo de ella se encuentra el sustrato semiconductor. La aplicación de una tensión adecuada a la compuerta genera un canal conductor entre la fuente y el drenador, cuya naturaleza depende del tipo de transistor (de canal n o canal p). El flujo de corriente se produce exclusivamente por efecto del campo eléctrico, sin necesidad de transferencia de carga a través de la compuerta.
El MOSFET se caracteriza por su altísima impedancia de entrada, bajo consumo de energía en estado estático y gran velocidad de conmutación, lo que lo hace indispensable en circuitos digitales, como compuertas lógicas, registros o procesadores. En circuitos analógicos se utiliza como amplificador o interruptor, y en aplicaciones de electrónica de potencia actúa como componente de conmutación en convertidores, reguladores de voltaje e inversores. En la tecnología CMOS, dominante en los circuitos integrados actuales, se emplean pares complementarios de transistores MOSFET tipo n y p para reducir pérdidas energéticas y aumentar la fiabilidad del funcionamiento.
El desarrollo de la tecnología MOSFET ha dado lugar a múltiples variantes constructivas, como los transistores con canal embebido, tipo trench, planares o con compuerta multilateral. Gracias a su capacidad de miniaturización e integración en grandes estructuras de silicio, el MOSFET constituye el elemento fundamental de los sistemas electrónicos modernos, siendo pilar de la microelectrónica, la automatización y los sistemas embebidos contemporáneos.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.