+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un Electrodo es un componente conductor de un sistema electroquímico que permite que fluya una carga eléctrica entre un circuito externo y un electrolito, actuando como interfaz entre un electrón y un conductor iónico. Dependiendo de la dirección del flujo de corriente y del tipo de reacciones redox que tengan lugar, el electrodo puede actuar como ánodo o cátodo. Su función principal es iniciar y mantener las reacciones electroquímicas mediante el intercambio de electrones con los iones presentes en la solución.
En las pilas galvánicas los electrodos participan en reacciones químicas espontáneas generando una tensión, mientras que en los sistemas electrolíticos permiten forzar la reacción mediante una fuente de corriente externa. La oxidación o reducción de las sustancias químicas tiene lugar en los electrodos, acompañada de una transferencia de electrones entre el electrodo y las moléculas del electrolito.
El material del electrodo debe tener una buena conductividad eléctrica, resistencia química y electroquímica y estabilidad en las condiciones de funcionamiento del sistema. Los materiales típicos de los electrodos incluyen metales, grafito, aleaciones, así como óxidos conductores y materiales compuestos. En aplicaciones especializadas, también se utilizan electrodos de referencia de potencial conocido para calibrar y medir la tensión electroquímica.
Los electrodos son indispensables en tecnologías como las celdas electroquímicas, las baterías, los electrodos de las máquinas de soldar, los electrodos de medición de los sensores, así como en medicina, donde se utilizan en diagnósticos y terapias, como la electrocardiografía o la estimulación neuromuscular. El diseño y las propiedades de los electrodos influyen directamente en la eficacia, selectividad y durabilidad de los sistemas en los que se utilizan.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.