+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Una célula galvánica, también llamada célula electroquímica, es un dispositivo que convierte la energía química en energía eléctrica como resultado de reacciones redox que se producen en la interfase entre dos electrodos sumergidos en electrolito. Su funcionamiento se basa en la separación de las semirreacciones de oxidación y reducción, lo que da lugar a una diferencia de potencial entre los electrodos y permite el flujo de una carga eléctrica en un circuito eléctrico externo.
La estructura básica de la célula consiste en el ánodo, donde tiene lugar el proceso de oxidación, y el cátodo, donde tiene lugar la reducción. Los electrodos están hechos de materiales conductores, a menudo metales, Pies ajustables o compuestos con propiedades catalíticas. El medio conductor en el interior de la célula es el electrolito, que permite el transporte de iones entre los electrodos, garantizando el cierre del circuito iónico y el mantenimiento del equilibrio electroquímico.
Las características de una célula galvánica dependen del tipo de materiales de los electrodos utilizados y de la composición química del electrolito, que afecta a la tensión estándar y a la eficiencia de conversión de la energía. En las pilas galvánicas, como las pilas Daniella o las pilas de iones de litio, el proceso de flujo espontáneo de electrones genera una tensión eléctrica, que puede utilizarse como fuente de energía. En las pilas galvánicas, cuando se aplica una tensión externa, se producen los procesos inversos, lo que da lugar al almacenamiento de energía en forma química, que es la base de las Baterías y los sistemas de electrólisis.
La eficiencia de una célula depende de parámetros como la densidad de corriente, la impedancia interna y la estabilidad termodinámica del sistema electroquímico. Las células de alta energía utilizadas en la tecnología de almacenamiento de energía emplean materiales de electrodo avanzados, como óxidos de metales de transición, soportes conductores de carbono nanoestructurados y compuestos cerámicos, que mejoran la cinética de las reacciones electroquímicas y aumentan la capacidad energética del sistema.
En las aplicaciones modernas, las pilas galvánicas son la piedra angular de las tecnologías de Pilas y baterías utilizadas en la electrónica de consumo, la automoción eléctrica y los sistemas de energías renovables . Las tecnologías de pilas de combustible utilizan los fenómenos de oxidación electroquímica de combustibles gaseosos o líquidos, como el hidrógeno o el metanol, para generar electricidad de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
Los sistemas avanzados de gestión energética de las pilas electrolíticas utilizan métodos de modelización del proceso redox, algoritmos de gestión predictiva de la carga y sistemas de control de la temperatura y estabilización de la tensión para optimizar el funcionamiento de las pilas en condiciones de carga dinámica y minimizar la degradación del material activo. Las tecnologías de electrolitos sólidos de alto rendimiento y los diseños electroquímicos híbridos están permitiendo un mayor desarrollo de células con mayor densidad energética, mayor vida útil y mayor resistencia a condiciones ambientales extremas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.