+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Ohmio (Ω) - definición

Ohmio (Ω) es la unidad de resistencia eléctrica en el Sistema Internacional (SI), utilizada para expresar la capacidad de un elemento de circuito de limitar el flujo de corriente bajo la influencia de una tensión aplicada. Una resistencia de un ohmio se da cuando a través de un conductor circula una corriente de un amperio bajo una tensión de un voltio. Según la ley de Ohm, la resistencia se define como la relación entre el voltaje y la corriente, y desempeña un papel fundamental en el análisis de circuitos eléctricos.

La unidad recibe su nombre en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien en el siglo XIX formuló las relaciones empíricas que describen la conductividad eléctrica. En la práctica ingenieril, la resistencia se expresa no solo en ohmios, sino también en sus múltiplos y submúltiplos, como kiloohmios (kΩ), megaohmios (MΩ) o miliohmios (mΩ), según la naturaleza del sistema analizado y el nivel de resistencia involucrado.

La resistencia eléctrica es una magnitud escalar que depende de las propiedades del material, su geometría y la temperatura. En los conductores metálicos, la resistencia aumenta con la temperatura, mientras que en los semiconductores y materiales no lineales esta relación puede ser más compleja. La resistencia afecta directamente a las pérdidas de potencia en forma de calor, lo cual debe considerarse en el diseño de sistemas electrónicos y de energía.

La unidad ohmio también desempeña un papel importante en la medición, diagnóstico y regulación de los parámetros de funcionamiento de dispositivos electrónicos. En aplicaciones prácticas como la electrónica de consumo, los sistemas de alimentación o la automatización industrial, la medición de la resistencia permite evaluar el estado técnico de los componentes, verificar la continuidad de los circuitos y analizar las propiedades de los materiales conductores y aislantes. Gracias a su universalidad y definición inequívoca, el ohmio sigue siendo una de las unidades físicas fundamentales en electrotecnia y electrónica.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN