+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Semiconductor es un material cuyas propiedades eléctricas son intermedias entre las de un conductor y un aislante, caracterizado por su capacidad de conducir corriente de forma controlada según las condiciones externas, como la temperatura, el campo eléctrico, la iluminación o la dopación. Su estructura cristalina permite la existencia de una banda de conducción y una banda de valencia separadas por una banda prohibida, cuya anchura determina la facilidad con la que los electrones pueden desplazarse a niveles energéticos capaces de transportar corriente.
En estado puro, semiconductores como el silicio o el germanio conducen una corriente muy baja, pero su conductividad puede incrementarse significativamente mediante la introducción de pequeñas cantidades de átomos externos –proceso conocido como dopado–. Dependiendo del tipo de dopante, se obtienen semiconductores tipo n, en los que los portadores de carga son electrones, y tipo p, donde la conducción se produce mediante huecos, es decir, ausencias de electrones en la estructura cristalina. La unión p-n, formada en el contacto entre estas dos regiones, constituye la base del funcionamiento de muchos componentes electrónicos, como los diodos, transistores y circuitos integrados.
La capacidad de controlar con precisión las propiedades de conducción convierte a los semiconductores en el fundamento de la electrónica moderna. Su comportamiento se describe mediante la física del estado sólido y la teoría de bandas, lo que permite diseñar estructuras con funciones específicas de lógica, amplificación, conmutación o emisión de luz. Según la tecnología de fabricación, se emplean distintas técnicas epitaxiales, litográficas y químicas, que permiten formar microestructuras de dimensiones nanométricas.
Los semiconductores se utilizan no solo en electrónica de consumo e industrial, sino también en sistemas optoelectrónicos, fotovoltaica, sensores, comunicaciones inalámbricas y tecnologías cuánticas. Sus propiedades pueden modificarse adicionalmente mediante radiación, presión o campos magnéticos, lo que los convierte en materiales extremadamente versátiles para aplicaciones científicas y tecnológicas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.