+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Electrón - definición

El electrón es una partícula elemental fundamental con carga eléctrica negativa, perteneciente al grupo de los leptones, cuya masa es de aproximadamente 9,109 × 10⁻³¹ kg, y su carga eléctrica es igual al valor absoluto de la carga del protón, que es -1,602 × 10⁻¹⁹ C. Su naturaleza de onda-partícula, de acuerdo con el principio de dualidad onda-corpúsculo, hace que, dependiendo de las condiciones experimentales, pueda mostrar tanto propiedades de partícula como de onda. En la mecánica cuántica, el electrón se describe mediante una función de onda, cuya amplitud determina la probabilidad de su localización en el espacio.

En la estructura del átomo, los electrones están distribuidos en capas electrónicas alrededor del núcleo, donde ocupan estados energéticos orbitales de acuerdo con las reglas cuánticas determinadas por los números cuánticos. Su configuración decide las propiedades químicas de los elementos, y fenómenos como la hibridación orbital o la resonancia electrónica determinan los mecanismos de los enlaces químicos. Los electrones en los átomos pueden pasar entre niveles energéticos como resultado de la absorción o emisión de cuantos de radiación electromagnética, lo que es la base de la espectroscopía atómica y del efecto fotoeléctrico, que es una prueba de la naturaleza cuántica de la luz.

En los conductores metálicos, los electrones libres forman un gas electrónico, cuyo movimiento describe el modelo de conducción electrónica. Su comportamiento colectivo en presencia de un campo eléctrico permite el transporte de carga, lo que constituye la base del fenómeno de la corriente eléctrica. Efectos como el túnel cuántico, la espintrónica o el entrelazamiento cuántico resultan de las propiedades cuánticas de los electrones y encuentran aplicación en tecnologías microelectrónicas modernas y en computadoras cuánticas.

Las interacciones de los electrones con otras partículas se describen en el marco de la electrodinámica cuántica (QED), en la que la interacción electromagnética se realiza mediante el intercambio de fotones virtuales. La aniquilación del electrón con el positrón, su antipartícula de la misma masa pero carga opuesta, conduce a la emisión de radiación gamma, lo que es un mecanismo importante en la física de partículas y en aplicaciones como la tomografía por emisión de positrones (PET).

La estabilidad del electrón y su papel fundamental en la construcción de la materia hacen que sea uno de los objetos clave de estudio en la física de altas energías, la astrofísica y la nanotecnología, donde su comportamiento a nanoescala permite el desarrollo de tecnologías semiconductoras, optoelectrónicas y sistemas de comunicación cuántica.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN