+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Absorción es un proceso físico o fisicoquímico que consiste en la captura de una sustancia por otra, en el cual la energía, moléculas o ondas penetran en el interior del material absorbente. Este fenómeno puede concernir a diferentes campos de la ciencia y la tecnología – desde la óptica y acústica, hasta la química y la ingeniería de materiales – y adoptar diversas formas dependiendo de la naturaleza de los fenómenos involucrados y el entorno.
En el contexto de la óptica, la absorción se refiere a la reducción de la intensidad del radiación electromagnética, cuando pasa a través de un medio que absorbe la energía de la onda de luz. La energía absorbida generalmente se convierte en calor o se transfiere a los estados energéticos internos de átomos y moléculas, llevándolos a su excitación. Las propiedades de absorción de los materiales están estrechamente relacionadas con su estructura molecular y electrónica, por lo que se utilizan, entre otros, en espectroscopía para la identificación de compuestos químicos.
En química y tecnología industrial, la absorción ocurre cuando las moléculas de una sustancia – generalmente un gas – penetran en el interior de un líquido o un sólido, formando un sistema homogéneo. Diferente de la adsorción, donde se produce el enlace de moléculas en la superficie, la absorción concierne a procesos volumétricos y puede ser reversible o llevar a reacciones químicas permanentes.
El fenómeno de absorción también se presenta en acústica, donde la energía de las ondas sonoras es parcialmente absorbida por el material, lo que lleva a la atenuación de la onda y la reducción de su alcance. Materiales con alta capacidad de absorción de ondas acústicas se utilizan, entre otros, en aislamientos sonoros y acústica de interiores. De manera similar, en el campo de la radiación ionizante, la absorción es crucial para el blindaje y la protección radiológica.
La absorción puede describirse matemáticamente mediante el coeficiente de absorción, que cuantifica la capacidad de un material para absorber una cantidad específica de una magnitud física. En muchas aplicaciones industriales y científicas, el control de este fenómeno es esencial para la eficiencia, seguridad y precisión en el funcionamiento de dispositivos y sistemas tecnológicos.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.