+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La onda acústica es una perturbación mecánica en un medio elástico, causada por un cambio local en la presión, densidad o velocidad de las partículas del medio, que provoca una transferencia de energía sin desplazamiento permanente de la materia. Puede estar causada por cualquier fenómeno que haga vibrar las moléculas: desde las vibraciones de un sólido hasta la variación de presión en un líquido o un gas. Las ondas acústicas se propagan como ondas longitudinales, en las que la dirección de vibración de las partículas coincide con la dirección de propagación de la onda, aunque también pueden producirse ondas transversales en los sólidos.
Los parámetros característicos de una onda acústica son frecuencia, longitud de onda, velocidad de propagación y amplitud de la presión acústica. En función de la frecuencia, una onda puede clasificarse como infrasónica, sonidos audibles, o ultrasonidos. La velocidad de propagación de las ondas depende de las propiedades del medio -en particular de su elasticidad y densidad- y es mucho mayor en los sólidos que en los gases. En el aire, a temperatura ambiente, la velocidad típica de una onda sonora es de unos 343 m/s.
Desde un punto de vista físico, una onda acústica es la solución de las ecuaciones de onda que describen el movimiento de un medio bajo la influencia de una perturbación de presión. Su propagación puede verse afectada por fenómenos como la reflexión, refracción, difracción, interferencia o amortiguación. Estos fenómenos determinan cómo se propaga el sonido en el espacio y cómo interactúa con los obstáculos y los materiales.
Las ondas acústicas desempeñan un papel importante en la acústica técnica, medicina (por ejemplo. ultrasonografía), comunicaciones submarinas, industria (por ejemplo. defectoscopia ultrasónica), y también en la vida cotidiana como portadora del habla y la música. El análisis de las propiedades de las ondas acústicas permite diseñar sistemas de megafonía, supresión de ruidos, transductores y dispositivos electroacústicos para examinar la estructura de los materiales y el diagnóstico no destructivo.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.