+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Antememoria (memoria intermedia, caché) - definición

Antememoria (memoria intermedia, caché) es una memoria semiconductor rápida y de capacidad limitada, utilizada para almacenar temporalmente los datos e instrucciones más frecuentemente utilizados, lo que permite aumentar la eficiencia operativa de la unidad central de procesamiento del ordenador. Su objetivo principal es reducir la latencia asociada al acceso a la memoria principal (RAM) más lenta o a otras fuentes de datos como los dispositivos de almacenamiento. Gracias a su proximidad física al procesador y a un tiempo de acceso significativamente menor, la caché permite un procesamiento más rápido de la información y la reducción del cuello de botella en los sistemas informáticos.

El funcionamiento de la caché se basa en el principio de localidad de referencias, tanto temporal como espacial. La localidad temporal implica que los datos recientemente utilizados probablemente se reutilicen en un futuro próximo, mientras que la localidad espacial indica que, si se ha accedido a una región de datos, es probable que los datos adyacentes también sean útiles. A partir de estos principios, los sistemas de caché implementan algoritmos predictivos que determinan qué datos deben almacenarse y cuáles pueden ser reemplazados para hacer espacio a nueva información.

La memoria caché puede organizarse en diferentes niveles: normalmente se distingue entre L1 (más cercana al núcleo, más pequeña y rápida), L2 (más grande pero más lenta) y L3 (compartida entre varios núcleos, con mayor capacidad pero menor velocidad entre las cachés). Los distintos niveles trabajan jerárquicamente, facilitando el flujo eficiente de datos entre el procesador y los demás componentes del sistema. En caso de ausencia de los datos en caché (denominado “miss”), el procesador debe acceder a un nivel inferior o a la RAM, lo que conlleva una mayor latencia.

La caché desempeña un papel clave en el rendimiento de sistemas informáticos, microprocesadores, controladores y dispositivos integrados. Las arquitecturas modernas de procesadores integran mecanismos avanzados de gestión de caché, como técnicas de prefetching, coherencia de datos y políticas de reemplazo, con el objetivo de maximizar los aciertos y minimizar el tiempo de acceso a los datos. En algunas aplicaciones, como servidores, sistemas en tiempo real o procesamiento gráfico, la optimización de la memoria caché constituye un aspecto fundamental en el diseño del sistema.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN