+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
RAM (Random-Access Memory) es un tipo de memoria digital que permite el acceso directo y aleatorio a cualquier celda de datos en un tiempo uniforme, independientemente de su ubicación física dentro de la estructura de la memoria. La RAM constituye un componente esencial en la arquitectura de computadoras y sistemas microprocesadores, actuando como memoria operativa temporal en la que se almacenan datos e instrucciones que el procesador utiliza durante la ejecución de programas.
Una característica fundamental de la RAM es su volatilidad: los datos almacenados se pierden al interrumpir el suministro eléctrico, lo que la diferencia de las memorias no volátiles como ROM, discos duros o memorias flash. Gracias a su alta velocidad de acceso y capacidad de lectura/escritura múltiple, la RAM desempeña un papel crucial en el rendimiento del sistema operativo y en la ejecución fluida de aplicaciones. Su capacidad y velocidad influyen directamente en la capacidad del sistema para manejar múltiples tareas simultáneamente.
Existen dos tipos principales de RAM: DRAM (Dynamic RAM), que almacena datos en condensadores y requiere refresco periódico, y SRAM (Static RAM), basada en biestables, que no necesita refresco y ofrece mayor velocidad, aunque a un coste de fabricación superior. La DRAM se utiliza comúnmente como memoria principal en ordenadores personales, mientras que la SRAM se reserva para memorias caché de procesadores donde se prioriza la velocidad.
Los módulos RAM modernos, como los DDR (Double Data Rate), se presentan como tarjetas insertadas en ranuras de la placa base y operan a una frecuencia determinada, la cual determina su ancho de banda. Estos estándares evolucionan hacia mayores capacidades, eficiencia energética y velocidad de transferencia, en respuesta a las crecientes exigencias de los sistemas operativos modernos, aplicaciones multimedia y entornos de cómputo intensivo. La RAM funciona en estrecha colaboración con otros componentes del sistema, formando un entorno dinámico de procesamiento de datos en tiempo real.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.