+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Biestable es un elemento fundamental de la electrónica lógica digital, utilizado para almacenar un bit de información en forma de dos estados lógicos estables. Funciona como un circuito biestable, lo que significa que puede permanecer en uno de dos posibles estados – representando un “0” o un “1” lógico – hasta que un cambio sea provocado por una señal de control. Los biestables son la base de las memorias y de los circuitos secuenciales, permitiendo el registro, la sincronización y el procesamiento de información binaria en el tiempo.
El funcionamiento del biestable se basa en un circuito lógico compuesto por compuertas con retroalimentación, que mantiene su estado actual. A diferencia de las compuertas combinacionales, el biestable responde no solo a los valores actuales de entrada, sino también al historial de sus cambios, lo que le confiere características de memoria. Se clasifican comúnmente en biestables asincrónicos (controlados independientemente del reloj) y síncronos, que cambian de estado solo en momentos definidos por una señal de reloj, lo que permite su uso en sistemas temporizados.
Los tipos más comunes de biestables son SR, D, JK y T, que se diferencian por su configuración de entradas y el modo de respuesta a las señales de control. Se utilizan en registros, contadores, máquinas de estados finitos (FSM), memorias temporales y estructuras que requieren almacenamiento o conmutación controlada de estados lógicos. Los sistemas digitales modernos integran biestables en forma de circuitos integrados o como bloques diseñados en lenguajes de descripción de hardware (HDL), implementados en estructuras lógicas programables.
Debido a la importancia de la sincronización en los sistemas digitales, el diseño e implementación de biestables requiere tener en cuenta parámetros temporales como el tiempo de propagación, tiempo de configuración (setup time), de retención (hold time) y el riesgo de metastabilidad. En sistemas con gran número de biestables sincronizados por un mismo reloj, se logra un procesamiento de datos ordenado y predecible.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.