+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Transformador es un dispositivo electrotécnico utilizado para modificar el voltaje de una corriente alterna mediante inducción electromagnética, sin alterar su frecuencia. Su función principal consiste en aumentar (transformación ascendente) o disminuir (transformación descendente) el valor del voltaje para adaptarlo a los requerimientos de un receptor específico o de un sistema de transmisión. El transformador opera basándose en la interacción de campos magnéticos generados en dos (o más) devanados enrollados sobre un núcleo magnético común, generalmente construido con chapas de acero de alta permeabilidad.
El principio de funcionamiento del transformador se fundamenta en la ley de inducción electromagnética de Faraday. Una corriente alterna (CA) que circula por el devanado primario genera un campo magnético variable, el cual induce un voltaje en el devanado secundario. La relación entre el número de espiras de los devanados determina la proporción entre el voltaje de entrada y de salida. Esto permite tanto la distribución eficiente de energía eléctrica a larga distancia con voltajes elevados, como la alimentación segura de dispositivos finales a voltajes más bajos.
Existen múltiples variantes de transformadores, tanto en su construcción como en sus aplicaciones: desde grandes unidades empleadas en subestaciones de transmisión eléctrica, pasando por transformadores de tamaño medio en instalaciones industriales, hasta versiones miniaturizadas en dispositivos electrónicos. Su diseño contempla factores como voltajes nominales, potencia, aislamiento eléctrico, pérdidas de energía y métodos de refrigeración, los cuales pueden ser naturales (por aire o aceite) o forzados.
En los sistemas de energía eléctrica, los transformadores permiten una transmisión eficiente de energía minimizando las pérdidas en largas distancias. En la electrónica de consumo, cumplen funciones de aislamiento y protección, mientras que en tecnología de medición se utilizan para transformar señales en circuitos diferenciales o de adaptación de impedancias. Los parámetros operativos clave de un transformador incluyen su eficiencia, regulación de voltaje y resistencia a sobrecargas y perturbaciones electromagnéticas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.