+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Transistor - definición

Transistor es un componente electrónico de estado sólido utilizado para amplificar, conmutar y modular señales eléctricas. Su funcionamiento se basa en el control del flujo de corriente o de portadores de carga dentro de un material semiconductor, generalmente silicio o germanio. El transistor constituye la base de la electrónica moderna, tanto analógica como digital, siendo un elemento fundamental en circuitos integrados, amplificadores, circuitos lógicos y sistemas microprocesadores.

Existen dos principales categorías de transistores: bipolares de unión (npn y pnp) y transistores de efecto de campo unipolares (FET, incluyendo los MOSFET). En los transistores bipolares, la conducción se produce mediante el movimiento de electrones y huecos, mientras que en los FET la corriente fluye principalmente por un solo tipo de portador y es controlada por un campo eléctrico. En ambos casos, una pequeña señal de control aplicada a uno de los electrodos (base o compuerta) regula un flujo de corriente mucho mayor entre los otros dos terminales (colector y emisor, o drenador y fuente).

Desde el punto de vista funcional, un transistor puede actuar como interruptor o amplificador. En modo conmutación, permite implementar lógica binaria, dando lugar a puertas lógicas, registros y memorias digitales. En modo lineal, amplifica tensiones o corrientes en dispositivos analógicos como amplificadores de audio, convertidores de señales o sensores. Según su diseño, los transistores pueden operar en aplicaciones de baja, media o alta potencia, cubriendo un amplio espectro de frecuencias desde corriente continua hasta ondas de radio y microondas.

La miniaturización de la tecnología de semiconductores ha permitido la integración masiva de transistores en circuitos integrados, donde un solo chip puede contener miles de millones de ellos. Su reducido tamaño, alta velocidad de conmutación y eficiencia energética los convierten en componentes indispensables en computadoras, sistemas móviles, automatización industrial, así como en modernas soluciones de comunicación y energía.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN