+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Fecha de publicación: 12-12-2024 Fecha de actualización: 07-11-2026 🕒 17 lectura min
La historia del USB es un relato interesante sobre la evolución de los estándares, que ilustra perfectamente que un desarrollo tecnológico sensato y coherente se traduce directamente en el confort de vida de todos nosotros.
En la cultura popular, se puede encontrar el estereotipo de una persona perdida en los estándares tecnológicos y la afirmación de que los diversos conectores utilizados en la electrónica de consumo o en las computadoras introducen confusión en la vida del usuario promedio. De hecho, en las últimas dos décadas del siglo XX, la revolución continua en el campo de la informática primero creó y luego profundizó el fenómeno conocido como "exclusión digital", a menudo comparado en naturaleza y efectos con el analfabetismo. Sin embargo, también hay que señalar que, junto con la informatización en curso, se intensificaron los esfuerzos para crear interfaces intuitivas y construir dispositivos accesibles para el aficionado. El conector USB, junto con el ratón de computadora o la pantalla táctil, es uno de los principales protagonistas de esta evolución – y todo indica que seguirá siéndolo en el futuro.
Y aunque al "ciudadano promedio" le basta con saber que su teléfono tiene un puerto USB C ("¡Y no quiero saber nada más!"), a nosotros, los entusiastas de la electrónica, esa simple información no nos satisface. Porque queremos saber qué ocurre realmente al conectar el cable.
En este artículo respondemos a las preguntas:
El nombre del estándar USB ya dice mucho por sí mismo, es decir, en inglés Universal Serial Bus – bus serial universal. Otro artículo de la serie "Electrónica desde cero" sobre interfaces de comunicación ayudará a descifrar con precisión esta expresión.
Aquí nos limitamos a la información básica:
La necesidad de desarrollar un estándar universal de conectores se volvió urgente en los años 90 del siglo XX. Las computadoras de la época tenían puertos seriales y paralelos realizados mediante conectores de diferentes formatos, a menudo con una especialización muy estrecha (entradas separadas y diferentes para teclados y ratones, otro tipo para el módem, otro tipo para el controlador de juegos). Permitían, es cierto, la comunicación con accesorios y periféricos, pero no los detectaban automáticamente, dejando la (no trivial) carga de configuración al usuario.
El símbolo USB refleja bien la idea detrás del estándar: la conectividad entre el punto principal y periféricos de diferentes tipos (con la posibilidad abierta de más comunicación).
Lo peor de todo es que los parámetros eléctricos de los estándares descritos eran subóptimos, requerían cantidades relativamente grandes de energía para realizar la comunicación en sí, aunque la corriente que proporcionaban era suficiente solo para alimentar los periféricos más simples o pasivos. El estándar USB ya desde el principio resolvía todos estos problemas:
Es necesario aclarar de inmediato que no profundizaremos en la especificación completa del protocolo USB, ya que el objetivo de este texto no es enseñar sobre el manejo del hardware de la interfaz. Sin embargo, echemos un vistazo a cómo funciona el USB en términos generales. Para aquellos interesados en los detalles, recomendamos la documentación precisa y disponible gratuitamente del estándar.
Aunque las generaciones modernas de USB prevén el uso de incluso una docena de líneas (sobre esto un poco más adelante), el número mínimo de conductores necesarios para establecer una conexión es 4. Tienen colores y funciones definidos por el estándar:
Conector USB A macho y conductores contenidos en el cable blindado.
En la comunicación USB, las partes asumen el rol de host (es decir, "anfitrión" que gestiona el bus) o cliente (simplemente llamado device, es decir, "dispositivo"). Por supuesto, justo después de insertar el enchufe en el conector, estos dos circuitos no saben nada el uno del otro. Si el dispositivo USB se alimenta a través del bus, como es el caso de una memoria USB o un ratón de computadora, primero se enciende, por lo que no se realiza ninguna comunicación.
En primer lugar, el dispositivo informa al host a qué velocidad pretende comunicarse durante la iniciación – lo hace estableciendo un estado alto en la línea D- o D+. A partir de ese momento, la comunicación se realiza utilizando paquetes de 8 bytes enviados según la frecuencia indicada.
La primera transmisión es un paquete del host que informa al dispositivo sobre la dirección de 2 bytes asignada, que será válida en la comunicación mutua. El dispositivo responde con una confirmación (ACK del inglés acknowledgement).
En esta etapa, teóricamente, el bus USB ya puede servir para la comunicación (por ejemplo, entre circuitos digitales). En la práctica: la computadora (u otro circuito que actúe como principal) solicitará al dispositivo su descriptor, es decir, un conjunto de datos que describe el hardware conectado. Incluye información sobre la generación USB compatible, el tipo de dispositivo, el fabricante y el número de serie, etc. A menudo, ya sobre esta base, el sistema operativo puede seleccionar el controlador adecuado, es decir, el programa para manejar el hardware específico.
Por supuesto, esto es solo el comienzo de la "conversación", la iniciación completa del dispositivo puede ser muy compleja, pero eso es una cuestión específica para diferentes tipos de hardware. En las aplicaciones más simples (por ejemplo, proyectos que utilizan la interfaz FT232R), el circuito integrado conectado al USB se presentará como un controlador de puerto serial y de esta manera intermediará en la comunicación entre la computadora y el microcontrolador, transmitiendo de ida y vuelta cadenas de bytes que pueden ser recibidas/enviadas por un programa de terminal u otro software especialmente escrito. Y nada más. En otros casos, las capacidades del USB se utilizan mucho más ampliamente: los dispositivos pueden negociar la velocidad de transmisión (no se limita a las dos frecuencias utilizadas durante la iniciación), la funcionalidad, el protocolo, etc.
Si el cable USB se conecta al cargador más simple, en las líneas GND y VBUS aparecerá un voltaje de 5V DC. A través del cable fluirá una corriente cuya intensidad dependerá de las características del dispositivo y del valor nominal que el cargador pueda proporcionar. Estos parámetros son descritos por un estándar separado (Battery Charging Specification), que en la última década ha sido revisado varias veces debido a la creciente demanda de dispositivos móviles.
El estándar USB también contempla la posibilidad de negociar voltajes y corrientes presentes en las líneas de alimentación. Ya el descriptor del dispositivo contiene datos sobre su especificación eléctrica, incluida la información sobre la fuente y los parámetros de alimentación. Las capacidades del USB en este campo se ampliaron con la introducción de la tecnología Power Delivery, que se describe más adelante en el texto.
El USB a menudo se percibe por los usuarios como una tecnología complicada. Tal vez esto se deba a los números, letras y abreviaturas que acompañan el nombre de esta interfaz. Pero no es una cuestión abrumadora si somos conscientes de la clara división en esta nomenclatura:
En los últimos 30 años, el estándar USB ha sido redefinido en varias generaciones. Aunque puede parecer que hay muchas, en realidad los cambios importantes no ocurrieron más de una vez cada 8 años. En el dinámico mercado de la electrónica, este es un ritmo excepcionalmente cauteloso. Veamos entonces las versiones más importantes del USB:
Las primeras versiones del estándar no estaban previstas para la transmisión rápida de datos, por ejemplo, transferir archivos grandes a memorias portátiles. Los accesorios conectados a través del USB requerían un ancho de banda relativamente bajo, por lo que la velocidad estaba limitada a 1,5Mb/s y 12Mb/s. Estas frecuencias siguen en uso en la etapa de iniciación, lo que permite que incluso productos relativamente antiguos sigan siendo compatibles con las computadoras más modernas. Incluso algunos periféricos nuevos utilizan esta versión de la interfaz, ya que su implementación es económica y en muchas aplicaciones un método de comunicación más rápido es innecesario.
La segunda generación de USB trajo un gran avance en la transmisión, acelerándola a 480Mb/s. También aumentaron las capacidades de corriente de la conexión, ahora alcanzando 1,5A a 5V DC, es decir, una potencia de hasta 7,5W. Estos parámetros permitieron utilizar el USB para cargar dispositivos móviles, pero también para alimentar de manera autónoma periféricos más exigentes, como discos duros portátiles o escáneres.
Las versiones USB 3.0, y luego 3.1 y 3.2, introdujeron más mejoras en el campo de la transmisión de datos, que ahora alcanzó hasta 20Gb/s (el llamado SuperSpeed). Desafortunadamente, esto implicó un aumento en el número de líneas de transmisión, y por lo tanto el rediseño de los conectores y enchufes (sobre esto más adelante). Estos conectores se diseñaron para ser compatibles con generaciones anteriores de cables, y solo la velocidad máxima de transmisión requería el uso de un cable especial. Estas diferencias perdieron importancia con la introducción del formato USB C.
Y aquí llegamos al tema que causa más confusión entre los consumidores comunes – los formatos de conectores. Las primeras especificaciones del USB eran extremadamente claras en este campo: solo debían existir dos tipos de enchufes: A y B. A estaba en el lado del host, es decir, la computadora, y el extremo B se colocaba en el conector del dispositivo periférico. Desafortunadamente, rápidamente se hizo evidente que la miniaturización requería el desarrollo de nuevos formatos más pequeños de conectores para clientes (B). Poco después, los fabricantes de laptops y tabletas, compitiendo por crear dispositivos cada vez más delgados y ligeros, también notaron el problema con las dimensiones del conector USB A clásico de bajo perfil. En respuesta a estas demandas, se creó el formato USB C, que es – se podría decir – una versión aún más universal de la interfaz universal, utilizando enchufes y conectores idénticos para todos los tipos de dispositivos.
|
USB A | El formato de conector más básico utilizado principalmente en dispositivos tipo host y cargadores. Producido en masa en formatos para montaje en placas PCB en tecnología de orificio pasante (THT) y de montaje en superficie (SMD), así como como conectores para montaje en cable. |
|
|
USB B | Formato clásico de conector para clientes, todavía encontrado en algunos dispositivos periféricos, principalmente impresoras y escáneres. |
|
|
USB C | El conector USB C, cuya funcionalidad completa se describe más adelante en el texto, se caracteriza por su tamaño reducido y su construcción simétrica, lo que permite emparejarlo en dos orientaciones (giro de 180° respecto al eje del enchufe). Los conectores de este tipo a veces se fabrican en formato middle board mount, es decir, diseñados para su instalación en un corte de la placa PCB (como se muestra en la fotografía). De esta manera, se logra un perfil de conector muy bajo (menos de 1 mm sobre la superficie del circuito impreso). |
|
|
USB B mini | USB B mini fue el primer formato miniaturizado de USB que se implementó ampliamente en dispositivos portátiles, principalmente de mayor tamaño (por ejemplo, cámaras fotográficas). Desafortunadamente, esta variante resultó ser todavía demasiado grande para teléfonos inteligentes y otros dispositivos "de bolsillo". |
|
|
USB B micro | USB B micro es, junto con C, el formato más popular de conector USB compacto. Al igual que la versión mini, el conector tiene un pin adicional que se utiliza para la identificación de dispositivos al conectar dos dispositivos diseñados para funcionar en modo cliente (ver: sección USB OTG). |
También hay que mencionar que, mientras tanto, se crearon varios formatos miniaturizados de USB, pero no gozaron de popularidad. Finalmente, la funcionalidad y capacidades del USB C hicieron que este conector se convirtiera en el estándar de facto en los mercados mundiales, e incluso en una norma oficial y legalmente requerida para dispositivos móviles distribuidos en los mercados de la Unión Europea.
Comparación de enchufes de diferentes formatos (a escala).
Antes de pasar a las versiones específicas del estándar, vale la pena destacar que el color del conector (o más bien de su parte plástica) también tiene importancia. Aunque hay que señalar que los fabricantes de dispositivos no siempre utilizan el método de identificación por color. Sin embargo:
Los conectores USB en la placa base de una PC están marcados como puertos de carga (rojos) y SuperSpeed (azules).
En varios lugares ya nos hemos encontrado con la tecnología SuperSpeed. Se presentó en la tercera generación del estándar. Fue un compromiso entre la compatibilidad retroactiva de los dispositivos USB (esperada por los consumidores) y una mayor aceleración de la transmisión. Como resultado, se presentaron nuevos formatos de enchufes y conectores, donde además de los 4 pines "clásicos" había 5 conexiones adicionales.
USB A SS
USB B SS
USB B micro SS
Las nuevas líneas incluyen una conexión adicional a masa (dren GND, nº 8 en la ilustración) y dos pares de señales diferenciales (6-7 y 9-10), uno para cada dirección de transmisión. Esto significa que las conexiones de este tipo permiten la transmisión de datos en modo full-duplex, es decir, simultáneamente en ambas direcciones.
El formato USB micro SS se diferencia claramente del estándar original, es el doble de ancho.
Desafortunadamente, la expansión de los conectores, junto con la proliferación de formatos miniaturizados, introdujo confusión en el estándar USB. En resumen, se estaba volviendo cada vez menos amigable para los usuarios, especialmente para las personas que no siguen las novedades tecnológicas. Además, los conectores compactos resultaron ser poco resistentes a los intentos accidentales de conectar el cable en polaridad invertida, con facilidad se podía dañar el conector. Afortunadamente, todos estos problemas fueron eliminados por el nuevo formato de conexión, es decir, USB C.
USB C en su versión completa tiene 12 conexiones, pero 24 pines. El número duplicado se debe a la característica mecánica de los enchufes, que pueden conectarse en ambas orientaciones, lo que facilita mucho su uso. Lo importante es que: incluso una versión tan expandida del conector para trabajar en el modo más básico (compatible con USB 1.0 y 2.0) todavía requiere solo cuatro líneas (ni siquiera cambiaron los colores recomendados de los cables). Por supuesto, en tal disposición mínima se deberían usar al menos 8 pines, permitiendo la conexión simétrica (es decir, "al revés"). En la práctica, de hecho, no siempre se utilizan todas las líneas de USB C y en dispositivos móviles a menudo se encuentran versiones simplificadas del conector (de 12 y 16 pines), sin las líneas adicionales para la transmisión acelerada. Para entender por qué una mayor reducción en el número de conexiones sería problemática, echemos un vistazo a la construcción de los conectores.
Todas las líneas del conector USB C (la ilustración muestra el conector, es decir, la versión femenina).
En la ilustración anterior se indica la disposición y funciones de los pines en el conector USB C. Su uso es el siguiente:
| Función | Ubicación de los pines | Descripción |
|---|---|---|
| GND | A1, A12, B1, B12 | Líneas de masa (dren). |
| VBUS | A4, A9, B4, B9 | Alimentación, potencial positivo respecto a GND. Estándarmente todavía hay un voltaje de 5V DC, pero la tecnología Power Delivery descrita a continuación permite negociar este valor. |
| DATA- (D-) | A7, B7 | Par de transmisión básico diferencial, su función es consistente con las indicaciones de la generación 2.0 y anteriores. |
| DATA+ (D+) | A6, B6 | |
| Tx1-, Tx2- | A3, B3 | Del inglés transmit. Par de transmisión de datos en dirección host → dispositivo, es decir, por ejemplo, al guardar archivos en un disco externo. |
| Tx1+, Tx2+ | A2, B2 | |
| Rx1-, Rx2- | A10, B10 | Del inglés receive. Par de señal diferencial, a través del cual los datos del dispositivo son recibidos por el host (por ejemplo, lectura de datos de una memoria USB externa). |
| Rx1+, Rx2+ | A11, B11 | |
| SBU1, SBU2 | A8, B8 | Sideband Use es una nueva línea adicional presentada en el formato C. Puede cumplir diferentes funciones, según las necesidades. Se utiliza, entre otras cosas, en adaptadores de dispositivos de audio (auriculares) y para realizar la transición de USB a otras interfaces (por ejemplo, HDMI). |
| CC1, CC2 | A5, B5 | Configuration Channel (canal de configuración). El pin CC se utiliza para negociar el rol (host/cliente) entre dispositivos. También se utiliza en la tecnología Power Delivery. |
Con la expansión de la interfaz, al estándar USB comenzaron a acompañar otras tecnologías relacionadas, que pueden (aunque no necesariamente) ser implementadas en dispositivos. Nos encontraremos con sus nombres en la documentación de muchos equipos electrónicos, principalmente productos de consumo, como teléfonos inteligentes o computadoras.
Hoy en día, incluso un teléfono común (sin mencionar una tableta) tiene suficiente potencia de cálculo para manejar periféricos que antes estaban reservados exclusivamente para computadoras. Un ejemplo pueden ser impresoras o dispositivos de entrada. La posibilidad de guardar fotografías tomadas con un teléfono inteligente en una memoria USB portátil no sería posible si el primero no actuara como host. En otras palabras: los dispositivos móviles cada vez más gestionan la comunicación del bus USB, e incluso sirven para proporcionar energía a los accesorios. Al mismo tiempo: deben ser capaces de funcionar como cliente (por ejemplo, al conectarse a una laptop). La tecnología USB OTG On-The-Go (de la frase en inglés que significa "USB en movimiento") prevé la posibilidad de negociar el rol de un dispositivo determinado. Actualmente, este método se implementa a nivel de software y puede realizarse con cualquier conector USB – aunque originalmente se preveía un tipo especial de conectores, AB, hoy en día prácticamente inexistente.
El USB desempeña comúnmente el papel de conector de alimentación, convirtiéndose en el estándar para conexiones de corriente continua en dispositivos de consumo. Sin embargo, una laptop o un altavoz portátil requieren voltajes más altos y corrientes mayores que los pequeños accesorios (en su caso, 1,5A y 5V son suficientes para cargar rápidamente la batería). Para que los cargadores equipados con conectores USB puedan trabajar con diferentes tipos de equipos, en 2012 se presentó la especificación USB Power Delivery. Actualmente (2024) está vigente su tercera versión (USB-PD 3.1). La premisa es simple: los cargadores están equipados con un circuito "inteligente", es decir, un sistema realizado mediante un microcontrolador que negocia con el dispositivo conectado el valor de voltaje y corriente, que deben ser proporcionados (si el dispositivo no responde, es decir, no soporta USB-PD, los valores permanecen en el nivel estándar). El estándar define 8 perfiles de alimentación, para los cuales el voltaje alcanza un valor de 5V, 9V, 15V, 20V, 28V, 36V o 48V, y la potencia máxima se encuentra en el rango de 0,1W hasta 240W. Para la comunicación entre el cargador y el receptor se utiliza el pin CC (destacado anteriormente) contenido en los conectores USB C.
Aunque puede que no nos demos cuenta, muchos de nosotros ya estamos utilizando dispositivos compatibles con la cuarta generación de USB. Se decidió llamarla USB4 (en lugar de USB 4.0). Es compatible con sistemas Windows (desde la versión 11), OS X (desde Big Sur) y núcleos Linux 5.6 en adelante (Android en dispositivos entregados desde 2020). El cambio principal es, por supuesto, otra aceleración de la transmisión, que ahora puede alcanzar hasta 80Gb/s (aunque hay que tener en cuenta que en la práctica pocos dispositivos son capaces de leer/escribir datos a esa velocidad). La cuarta generación permanece compatible hacia atrás, pero para aprovechar al máximo sus capacidades se requiere el uso de un cable con conectores USB C, fabricado según una especificación determinada. Vale la pena señalar que la velocidad vertiginosa de transmisión que actualmente ofrecen los puertos USB está haciendo que esta tecnología entre en el ámbito de los medios multimedia. Los dispositivos móviles, especialmente las tabletas, pueden conectarse a un monitor externo mediante un solo cable USB C o un adaptador de USB a conector HDMI. Es muy posible que en un futuro cercano el conector USB también reemplace esta interfaz.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.