+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Fecha de publicación: 11-02-2025 🕒 5 lectura min
Necesitamos iluminación exterior en momentos específicos del día, dependiendo de la estación del año actual. En verano, en la zona templada, basta con que las lámparas de la calle se enciendan alrededor de las 22:00, mientras que en invierno, ya a las 15:30, la visibilidad comienza a ser muy difícil. Además, el clima a menudo tiene un impacto decisivo en las condiciones de iluminación exterior. Seguir la variabilidad de las puestas y salidas del sol y las condiciones atmosféricas para una persona que controla la iluminación es extremadamente tedioso. En ese momento, el sensor crepuscular viene al rescate, reaccionando de inmediato a las condiciones de iluminación cambiantes y activando o apagando la fuente de luz.
La sensación de seguridad está influenciada por una serie de condiciones, y uno de los factores más comúnmente mencionados que influyen en la aparición del miedo y la incertidumbre es la oscuridad. La situación en la que no podemos ver y evaluar nuestro entorno inmediato provoca incomodidad. La respuesta a esta necesidad fue la construcción de la iluminación de las calles.
Sensores crepusculares en el catálogo de TME
Las primeras soluciones de este tipo aparecieron en las calles de las ciudades de Londres alrededor del siglo XV. Sin embargo, solo después de que el farmacéutico polaco Ignacy Łukasiewicz inventara la lámpara de queroseno, se produjo una verdadera revolución. Desde ese momento, en varios países de Europa comenzaron a aparecer instalaciones cada vez más nuevas para iluminar las calles de las aglomeraciones. El siguiente paso importante fue, por supuesto, la electrificación y la instalación de lámparas de calle alimentadas por energía eléctrica. Hoy, gracias al progreso tecnológico y la creciente disponibilidad de soluciones, podemos realizar nosotros mismos la iluminación de la casa, el patio o el área de la empresa, lo que aumentará la sensación de seguridad.
El sensor crepuscular es un dispositivo electrónico compacto cuyo propósito es monitorear en tiempo real el nivel de intensidad de la luz y reaccionar de inmediato mediante el suministro de energía o su corte del circuito eléctrico bajo ciertas condiciones de iluminación establecidas.
Los valores límite de activación del sensor se establecen en función de la regulación de la sensibilidad. De esta manera, determinamos si la iluminación debe activarse cuando hay oscuridad total alrededor o si preventivamente encendemos las lámparas incluso con un clima nublado de otoño.
La construcción del sensor crepuscular se basa en tres elementos principales. Estos son:
En el mercado también hay dispositivos más avanzados, equipados, por ejemplo, con la función de retraso de reacción del sensor o un temporizador que programa el tiempo de activación. La primera de las funciones mencionadas anteriormente protege contra la activación no deseada del sensor en caso de iluminación adicional del dispositivo (por ejemplo, con una lámpara de automóvil), mientras que la segunda determina en qué rango de tiempo el sensor debe esperar activarse. Esta funcionalidad permite minimizar los costos asociados con la vigilancia innecesaria del sensor en un período en el que el usuario seguramente no requerirá activación, pero también forzar el encendido incluso cuando las condiciones de iluminación no indiquen claramente tal necesidad.
Los sensores crepusculares se han vuelto tan populares que encuentran muchos usos diversos en casas unifamiliares, establecimientos comerciales o de servicios. Los utilizamos, por ejemplo, en instalaciones de iluminación de patios o cenadores, pero también para iluminar caminos en el jardín, estacionamientos o como iluminación adicional del área controlada por una cámara CCTV. Como se puede ver, no faltan aplicaciones para los sensores crepusculares y, en principio, en cuanto a la utilidad del dispositivo, no tiene limitaciones.
Sin embargo, para que el sensor funcione correctamente, es importante recordar algunos aspectos técnicos que evitarán la activación accidental del dispositivo y cumplirán con las expectativas del inversor. Dicho sensor no debe ubicarse en un lugar muy sombreado o protegido de las condiciones reales que prevalecen alrededor. Tal restricción del flujo de radiación luminosa puede causar la activación prematura del sensor. También es importante asegurarse de que el elemento fotosensible no esté sucio o cubierto (por ejemplo, por hojas caídas), lo que podría interferir con el correcto funcionamiento del sistema.
También debemos evitar la instalación del sensor crepuscular en lugares iluminados por luz artificial, ya que los rayos que caen pueden ser tratados como condiciones de iluminación cambiantes del entorno.
Vale la pena considerar la instalación del sensor a una altura adecuada, donde no haya contacto con el dispositivo y no se produzcan daños mecánicos.
La conexión del sensor debe realizarse de acuerdo con el manual de instrucciones adjunto al dispositivo, prestando especial atención a los riesgos asociados con el trabajo en la integración con la instalación eléctrica. El proceso de conexión del sensor debe llevarse a cabo con la alimentación completamente apagada (preferiblemente apagando el circuito eléctrico en el cuadro eléctrico).
Dependiendo del tipo de sensor, puede ser alimentado por voltaje de 230V o 12V.
Dentro de la carcasa hay terminales a los que se deben conectar los cables eléctricos tanto de alimentación como de la lámpara conectada. Estas son las siguientes posiciones:
Después de apretar bien todos los terminales, se debe realizar una prueba de funcionamiento del sensor. Para ello, después de encender la alimentación en el cuadro eléctrico, se debe observar el comportamiento de la lámpara de iluminación. Para realizar una prueba durante el día, se pueden simular condiciones nocturnas cubriendo el sensor y bloqueando los rayos solares.
La instalación del sensor crepuscular no es una tarea particularmente complicada. Sin embargo, se puede recurrir a un electricista que realice la instalación de manera profesional.
El parámetro básico que debe ajustarse adecuadamente en cada sensor crepuscular es la sensibilidad. La mayoría de los dispositivos tienen para este propósito un potenciómetro descrito como LUX, ubicado en la carcasa. Este se encarga de establecer el nivel de intensidad de luz necesario para activar el dispositivo. Sin embargo, como ya se mencionó, además de la versión básica, también existen soluciones más complejas que requieren un poco más de atención durante la primera puesta en marcha, presentando así al usuario un rango más amplio de posibilidades. El sensor controlado por tiempo requiere la formulación de los ajustes apropiados sobre el período en el que debe estar activo. Una solución muy popular son también sensores crepusculares en combinación con un detector de movimiento. En ese caso, además de la hora adecuada del día, también se requiere movimiento para activar el sensor. En algunos casos de este tipo, existe la posibilidad de establecer la zona en la que el sensor activará la iluminación.
Los más avanzados son los sensores "inteligentes", controlados directamente desde un smartphone o computadora. Una interfaz especial permite entonces programar de forma remota todos los parámetros de funcionamiento del dispositivo utilizando la red Wi-Fi local.
Después de instalar un nuevo dispositivo recién desempacado, el usuario determina que el producto es defectuoso. A pesar de conectar el dispositivo a la corriente, la lámpara no se enciende o no quiere apagarse en absoluto. ¿Cuál podría ser la causa de tal comportamiento?
En primer lugar, se debe seguir paso a paso todos los puntos relacionados con la conexión correcta del dispositivo a la corriente. Si el esquema de conexión del manual de instrucciones coincide con el estado real y realmente fluye corriente en la instalación, el siguiente paso debería ser verificar si la sensibilidad establecida de fábrica no es demasiado baja para el correcto funcionamiento del sensor. Una breve prueba con los ajustes límite del potenciómetro debería responder a esta pregunta.
Siguiendo las pautas discutidas anteriormente sobre la ubicación de montaje correcta, se debe verificar si alguno de los puntos no fue pasado por alto y si el sensor está adecuadamente expuesto a la luz solar.
Dependiendo de la versión del sensor que se haya adquirido, lea detenidamente todas las funciones y, si en el caso de sensores controlados de forma remota no requieren configuraciones adicionales después de conectarse a la red y si el acceso a la red no ha sido cortado.
Si la verificación de lo anterior no ha dado ningún resultado y el sensor aún no funciona, entonces vale la pena ponerse en contacto con el distribuidor o fabricante, quien verificará el problema reportado. En tal caso, la compra de un sensor de una fuente de renombre puede resultar extremadamente importante.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.