+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Fecha de publicación: 21-02-2025 🕒 5 lectura min
¿Se ha preguntado alguna vez qué hace que dispositivos electrónicos como los teléfonos inteligentes, los ordenadores portátiles o incluso los frigoríficos modernos funcionen con tanta fluidez? En el corazón de la mayoría de estos aparatos hay circuitos integrados: pequeños "chips" negros que esconden toda la magia de la electrónica.
Aunque a primera vista puedan parecer complicados, su funcionamiento es realmente fascinante. Aprenda qué son los circuitos integrados y en qué consisten: desde lo más básico.
Circuito integrado (IC - Integrated Circuit) es una diminuta oblea de silicio, encerrada en una carcasa de plástico o cerámica. Contiene cientos, miles o incluso millones de componentes microscópicos, como transistores, Resistencias y Condensadores.
Todos estos componentes trabajan juntos para formar circuitos más complejos que realizan tareas relacionadas, por ejemplo, con:
Existen varios tipos de Circuitos integrados, en función de su aplicación:
¿En qué consisten exactamente?
En los Circuitos integrados encontrará muchos componentes diferentes que juntos forman circuitos funcionales. Los más importantes son los Transistores, Resistencias, Condensadores, Diodos e Inductores.
Un transistor es un componente electrónico semiconductor utilizado para controlar el flujo de corriente. Puede funcionar como:
Transistores bipolares se utilizan en circuitos analógicos y amplificadores y funcionan mediante el flujo de portadores de carga (electrones y huecos). Se controlan mediante la corriente que fluye hacia la base. Existen Transistores de tipo NPN (la corriente fluye del emisor al colector) y Transistores de tipo PNP (la corriente fluye en sentido inverso).
Constan de tres capas semiconductoras:
Transistores de efecto de campo (unipolares) controlan el flujo de corriente mediante un campo eléctrico, no la corriente de base. Tienen tres conductores:
Distinguimos Transistores unipolares del tipo MOSFET, que es el elemento más popular de este tipo. Se caracteriza por su alta velocidad de conmutación y su bajo consumo. Otro tipo son los IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transistor), que son un híbrido de un transistor bipolar y un MOSFET. Presentan un alto rendimiento en corrientes de conmutación a altas tensiones. Se utilizan en sistemas de potencia como inversores, motores eléctricos y sistemas de alimentación. También hay que mencionar los Transistores SiC, fabricados con tecnología de carburo de silicio. Presentan un mejor rendimiento a altas temperaturas y tensiones. Se utilizan en electrónica de potencia, automoción y sistemas de alta potencia.
Resistencias son componentes que limitan el flujo de corriente para proteger otros componentes y regular la tensión. Presentan un valor de resistencia constante que reduce la corriente que circula por el circuito.
¿Cómo funciona una resistencia? El flujo de corriente provoca una caída de tensión en el componente. Es como la constricción de una tubería: el volumen de agua que fluye (corriente) disminuye cuando encuentra una resistencia.
Condensadores almacenan y liberan energía eléctrica. Actúan como pequeñas Pilas, pero su papel en los circuitos es mucho más dinámico. Constan de dos placas conductoras separadas por un dieléctrico (aislante).
Estos elementos, en función de la tensión en las placas, acumulan y liberan carga rápidamente. Esto los hace ideales para la estabilización de la tensión y el filtrado de señales (eliminación de ruidos).
Diodos semiconductores son componentes electrónicos básicos que permiten que la corriente eléctrica fluya en una dirección y la bloquean en la dirección opuesta. Están fabricados con materiales semiconductores, como el silicio (Si) o el germanio (Ge), que tienen propiedades específicas que les permiten controlar el flujo de corriente.
Los diodos semiconductores funcionan combinando dos tipos de materiales semiconductores: uno de tipo N (con exceso de electrones) y otro de tipo P (con exceso de "huecos", o lugares donde faltan electrones). Esta combinación forma una unión PN, que tiene propiedades únicas:
Los Chokes son componentes que almacenan energía en forma de campo magnético. Son bobinas de alambre: almacenan energía cuando la corriente fluye a través de ellas. Entonces se crea un campo a su alrededor, que desaparece cuando la corriente deja de fluir, y la energía almacenada se libera.
¿Qué determina que los componentes enumerados sean cruciales para el funcionamiento de los dispositivos, desde los más sencillos hasta los ordenadores avanzados? Juntos forman circuitos funcionales en los que cada unidad tiene una función:
El proceso de fabricación de un circuito integrado es extremadamente preciso y complejo. Utiliza técnicas especiales de fotolitografía para crear estructuras microscópicas en la superficie de una oblea de silicio (conocida como wafer). Se desarrolla en 4 etapas.
Paso 1: Preparación de la oblea de silicio: la oblea de silicio se limpia y se cubre con una fina capa de material semiconductor.
Paso 2: Fotolitografía - con ayuda de luz ultravioleta y máscaras especiales, se aplican los patrones que formarán los caminos y los elementos del circuito.
Paso 3: Dopado: se introducen dopantes en el silicio para modificar sus propiedades conductoras.
Paso 4: Ensamblaje: las obleas terminadas se cortan en chips individuales, que luego se encapsulan.
La producción de circuitos integrados tiene lugar en salas limpias especiales (clean rooms), donde se controla estrictamente el nivel de contaminantes, como polvo, polen o incluso partículas microscópicas. Para mantener la limpieza, los trabajadores llevan monos especiales, máscaras, guantes y protectores de calzado, ya que la más mínima contaminación podría dañar las delicadas estructuras de la oblea de silicio.
En el proceso de producción, también es sumamente importante mantener unas condiciones estables de temperatura y humedad, ya que incluso pequeñas fluctuaciones pueden afectar a la calidad de los Semiconductores. Procesos como la fotolitografía, el grabado y el dopaje se realizan en condiciones de vacío o en presencia de gases especiales, lo que permite la formación precisa de estructuras microscópicas.
Estas rigurosas normas permiten que los Circuitos integrados no sólo sean miniaturizados, sino también extremadamente fiables, lo cual es crucial en los dispositivos electrónicos modernos.
Con la introducción de los Circuitos integrados ha sido posible
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.