+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Fecha de publicación: 25-03-2025 Fecha de actualización: 07-11-2026 🕒 6 lectura min
Este manual te ayudará paso a paso a conectar motores a Arduino UNO. También ayudará a cargar el código y modificarlo según tus necesidades.
Asegúrate de que tu Robot Braccio esté completamente montado. Reúne tu placa Arduino Uno, el escudo Braccio y los cables de los servomotores.
Ahora puedes montar el escudo Braccio en la placa Arduino Uno, asegurándote de que todos los pines estén correctamente alineados y conectados.
Identifica los puertos de los servomotores en el escudo Braccio marcados como M1, M2, M3, M4, M5 y M6.
Conecta el cable del servomotor desde la base del brazo del robot al puerto M1. Conecta el cable del servomotor del brazo inferior al puerto M2.
Conecta el cable del servomotor del brazo superior al puerto M3. Conecta el cable del servomotor de la muñeca al puerto M4. Conecta el cable del servomotor del agarre al puerto M5. Si tu modelo incluye un servomotor de rotación de la muñeca, conéctalo al puerto M6.
Asegúrate de que cada cable del servomotor esté conectado de forma segura y que los cables no estén enredados ni estirados.
Conecta la fuente de alimentación al escudo Braccio, asegurándote de que la fuente de alimentación esté apagada durante la conexión.
Descarga Arduino IDE desde la página oficial de Arduino e instálalo en tu computadora.
Ejecuta Arduino IDE en tu computadora. Ve a "Sketch," luego "Include Library," y luego "Manage Libraries." En el Administrador de Bibliotecas, busca "Braccio" e instala la biblioteca "Braccio".
Ve a "File," luego "Examples," luego "Braccio," y luego “testBraccio90". Conecta tu Arduino Uno a la computadora mediante un cable USB.
Selecciona la placa y el puerto adecuados en Arduino IDE, yendo a "Tools," luego "Board," y seleccionando "Arduino Uno," y luego yendo a "Tools," luego "Port," y seleccionando el puerto adecuado.
Haz clic en el botón de subida (flecha hacia la derecha) para subir el boceto a Arduino Uno.
Abre el boceto de ejemplo para personalizar los movimientos del robot Braccio.
Usa la función Braccio.ServoMovement para controlar los servomotores.
Por ejemplo, Braccio.ServoMovement(20, 90, 45, 180, 90, 45); donde los números representan los ángulos para cada servomotor (M1 a M6).
Cambia los ángulos y carga el boceto para ver cómo se mueve el brazo del robot.
Enciende la alimentación y observa los movimientos del robot Braccio para asegurarte de que funciona correctamente. Haz cualquier ajuste necesario en las conexiones de los servomotores o en la programación para lograr los movimientos deseados.
Para hacer que el robot levante un objeto similar a una esponja, puedes usar el programa de ejemplo “Takethesponge”:
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.