+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Batería de iones de litio - definición

Batería de iones de litio es un tipo de batería eléctrica en la que la energía se almacena y libera como resultado del flujo reversible de iones de litio entre electrodos - ánodo y cátodo - a través de un electrolito. En estado cargado, los iones de litio se encuentran principalmente en el ánodo, generalmente hecho de grafito. Durante la descarga, los iones migran a través del electrolito hacia el cátodo, usualmente compuesto de óxidos de metales de litio, y el flujo de electrones que acompaña este proceso a través del circuito externo constituye una corriente eléctrica útil.

La tecnología de iones de litio se destaca por su alta densidad de energía, bajo efecto de autodescarga y un gran número de ciclos de carga y descarga manteniendo parámetros relativamente estables. Gracias a estas propiedades, las baterías de este tipo han encontrado un uso generalizado en electrónica portátil, herramientas inalámbricas, vehículos eléctricos y sistemas estacionarios de almacenamiento de energía.

El electrolito en las baterías de iones de litio generalmente tiene la forma de un líquido orgánico que contiene sales de litio, aunque también se están desarrollando versiones semisólidas y sólidas para aumentar la seguridad química. Para limitar el riesgo de sobrecalentamiento o ignición de la celda, se utilizan sistemas avanzados de gestión de baterías que controlan el voltaje, la corriente y la temperatura de operación.

Una característica distintiva de este tipo de baterías es también su alta eficiencia energética, bajo peso en relación con la capacidad y la ausencia de efecto memoria, lo que las hace más flexibles en su uso que las tecnologías más antiguas, como las de níquel-cadmio. Sin embargo, la sensibilidad a la descarga profunda, sobrecarga y temperaturas extremas requiere el uso de sistemas de protección, tanto a nivel de celdas individuales como de conjuntos de baterías completos.

El avance en el campo de las baterías de iones de litio se centra en mejorar la estabilidad química, aumentar la capacidad energética y reducir los costos de producción, lo cual es crucial para el desarrollo de tecnologías energéticas sostenibles.

Baterías de iones de litio

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN