+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Antena dipolo es una de las estructuras de antena más sencillas y utilizadas, que consiste en dos brazos conductores colocados linealmente uno respecto al otro y alimentados a un punto central. Su funcionamiento se basa en fenómenos electromagnéticos, en los que un campo campo eléctrico genera campo magnético, y ambos campos se propagan en el espacio en forma de ondas de radio. Una antena dipolo convierte la energía eléctrica suministrada por un transmisor en ondas electromagnéticas y viceversa - recibe las ondas de radio, transformándolas en una señal eléctrica.
La versión básica de esta antena es la denominada-llamada. medio-dipolo de media onda, cuya longitud corresponde a media longitud de onda de la señal, para la que ha sido diseñada. Se trata de una configuración resonante, que garantiza una gran eficacia de funcionamiento y una distribución característica de la radiación en forma de toroide. Esta geometría da como resultado, que el dipolo irradia mejor la energía en el plano perpendicular a su eje, y menos en la dirección de los extremos de los brazos.
Una antena dipolo puede utilizarse de forma independiente o como componente de sistemas de antenas complejos, antenas direccionales o sistemas de elementos-elementos. Gracias a su estructura sencilla, parámetros predecibles y una sintonización relativamente fácil, ha encontrado aplicación en muchos campos - desde la radiocomunicación de aficionados, la televisión terrestre, hasta sistemas de medición y laboratorio.
Propiedades de las antenas dipolo, como la impedancia de entrada, ancho de banda y características direccionales, dependen de su longitud, la altura sobre el suelo y el entorno electromagnético. Otras variantes de diseño se utilizan a menudo en la práctica de la ingeniería, dipolos plegables, simétricos, asimétricos o multibanda, que permiten adaptarse a condiciones de funcionamiento y requisitos del sistema específicos.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.