+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Barógrafo - definición

Barógrafo es un instrumento meteorológico preciso utilizado para registrar continuamente los cambios en la presión atmosférica en función del tiempo. Es una evolución del barómetro aneroide clásico mediante la adición de un mecanismo de registro de datos, que permite documentar la dinámica de los cambios de presión en un gráfico, generalmente en forma de una línea trazada en un tambor giratorio con cinta de papel u otro medio de registro. El elemento principal del barógrafo es un conjunto de cámaras aneroides conectadas (cajas metálicas al vacío) que se deforman bajo la influencia de cambios en la presión externa.

Los cambios geométricos del sistema se amplifican mecánicamente y se transmiten al sistema de registro, generalmente a través de un sistema de palancas, engranajes y resortes compensadores, para permitir una representación fiel de las sutiles fluctuaciones de presión. La velocidad de rotación del cilindro con el gráfico de papel es controlada por un reloj mecánico o electrónico, asegurando una representación precisa de la variabilidad temporal.

Los barógrafos modernos pueden estar equipados con transductores de presión y sistemas electrónicos que permiten el registro digital de datos, lo que permite su posterior procesamiento, análisis e integración con sistemas de pronóstico del tiempo o aplicaciones geofísicas. Los barógrafos se utilizan en meteorología, aviación, estudios atmosféricos, hidrología y en aplicaciones científicas relacionadas con el análisis de microclimas y fenómenos dinámicos, como las ondas de presión asociadas a tormentas, frentes atmosféricos o explosiones. La construcción del barógrafo debe garantizar alta sensibilidad y estabilidad térmica, así como resistencia a las interferencias mecánicas, para permitir un registro confiable de las tendencias a largo plazo de la presión atmosférica.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN