+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Fusible eléctrico - definición de

Fusible eléctrico es un elemento de protección instalaciones eléctricas instalaciones y equipos contra los efectos de una corriente excesiva, que podría provocar el sobrecalentamiento de los Cables, daños en los aparatos o el inicio de un incendio. Funciona según el principio de interrupción controlada de un circuito mediante la fusión de un fino conductor (hilo fusible) colocado en el interior de la envolvente, cuando la corriente supera un límite predeterminado.

El objetivo principal de un fusible es proteger contra cortocircuitos-cortocircuitos y-sobrecargas de larga duración, minimizando el riesgo de daños en el sistema protegido. Las características de funcionamiento de un fusible, vienen determinadas por el tiempo de respuesta y corriente nominal, deben adaptarse a los parámetros de la aplicación específica, para garantizar la selectividad de la protección y el corte fiable del circuito defectuoso con un impacto mínimo en los Otros elementos de la instalación.

Fusibles otros se presentan en una variedad de diseños y normas, incluidos los fusibles cilíndricos, cuchilla-o microfusibles-utilizados en dispositivos electrónicos. En los sistemas de alimentación modernos, se utilizan cada vez más fusibles con características de acción rápida o retardada, que permiten una adaptación precisa de la protección a la dinámica de la carga.

Los materiales utilizados en la fabricación de fusibles, como el plomo-aleaciones de estaño-aleaciones de plomo, plata o cobre, se seleccionan por sus predecibles propiedades de fusión y extinción del arco-propiedades de extinción del arco arco, que surge cuando se interrumpe un circuito. En instalaciones de alta tensión los fusibles suelen rellenarse con arena de cuarzo, que absorbe la energía del arco y acelera la extinción de la descarga. En los sistemas de gestión de la seguridad energética, la correcta selección y ubicación de los fusibles es una parte importante para proteger la infraestructura y garantizar la continuidad del suministro eléctrico.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN