+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un Arco Eléctrico es un fenómeno físico que implica el paso de una corriente eléctrica a través de aire ionizado u otro gas, acompañado de temperaturas muy elevadas y una intensa radiación luminosa. Suele formarse entre dos electrodos , que inicialmente están en cortocircuito y luego se separan cuando se mantiene una tensión aplicada. El canal conductor sostenido, formado por la ionización de las moléculas de gas, permite que la corriente siga fluyendo a pesar de la considerable distancia entre los contactos.
Este fenómeno es no lineal y muy dinámico. La elevada temperatura del arco -hasta varios miles de grados Celsius- provoca intensas emisiones térmicas y luminosas y puede provocar la fusión y erosión de los materiales del electrodo. El canal del arco se mantiene mediante un proceso de ionización autosostenida que permite la conducción continua de corriente, incluso en condiciones de baja resistencia externa.
En tecnología, el arco eléctrico encuentra tanto aplicaciones útiles como constituye un fenómeno indeseable. En condiciones controladas, se utiliza en la soldadura por arco, el corte por plasma, los hornos de arco y los equipos de ignición. Por otro lado, en los interruptores y contactores, el arco eléctrico supone una amenaza para la vida de los contactos y la seguridad de la instalación, por lo que los sistemas de extinción de arco están diseñados para interrumpir rápidamente la descarga.
Los parámetros del arco, como la tensión de ignición, la longitud, la estabilidad o las características de corriente-tensión, dependen del tipo de gas, la presión, la corriente y la geometría del sistema. Comprender el mecanismo de formación y desarrollo del arco es fundamental para el diseño de sistemas de energía seguros y eficientes, así como para las tecnologías de plasma de ingeniería.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.