+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El Bolómetro es un instrumento de medida sensible para la detección y medida de radiación electromagnética, particularmente en el rango de infrarrojos y ondas de radio. Su funcionamiento se basa en la medición del aumento de temperatura causado por la absorción de energía radiante por un material de detección adecuado. El cambio de temperatura altera las propiedades físicas del elemento de medición, casi siempre la resistencia, lo que permite determinar con precisión la potencia de la señal entrante.
Un bolómetro básico consta de un material de absorción y un elemento sensible a la temperatura, normalmente un conductor fino o un semiconductor . Cuando se absorbe la radiación, el material se calienta y el cambio resultante en la conductividad eléctrica es registrado por un circuito electrónico. La alta sensibilidad de este tipo de dispositivos permite detectar incluso señales muy débiles, por lo que los bolómetros se utilizan en astronomía, espectroscopia, investigación de materiales y tecnología de imágenes térmicas.
En la práctica se utilizan diferentes tipos de bolómetros, dependiendo del rango de radiación y de los requisitos de la aplicación. Hay bolómetros refrigerados criogénicamente, que se utilizan en observatorios espaciales, y versiones a temperatura ambiente, que se emplean, por ejemplo, en cámaras termográficas. Las versiones avanzadas utilizan microelectromechanical systems (MEMS), que permiten miniaturizar los detectores y crear matrices de bolómetros.
Debido a su diseño y modo de funcionamiento, los bolómetros no son detectores selectivos de la longitud de onda, lo que significa que miden la energía radiante total dentro de un rango espectral específico. La precisión de la medición depende, entre otras cosas, de la eficacia del aislamiento térmico del elemento de medición y de la estabilidad de la temperatura del entorno.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.