+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Características del salto - definición

Las características de salto son una forma de describir la respuesta de un sistema dinámico a un forzamiento de paso unitario, es decir, un cambio repentino de la señal de entrada de cero a un valor constante. El análisis de este tipo de respuesta permite determinar cómo responde un sistema a perturbaciones repentinas o cambios en las condiciones de funcionamiento. Es una de las herramientas básicas en ingeniería de sistemas automatización, electrónica y teoría del control.

En la práctica, las características de los picos se representan como un gráfico de la señal de salida en función del tiempo después de aplicar un pico. Su forma depende de las propiedades dinámicas del objeto sometido a prueba, como inercia, amortiguación, retardo o presencia de elementos de almacenamiento de energía. En los sistemas de primer orden, la respuesta escalonada adopta la forma de una rampa de aceleración exponencial, mientras que en los sistemas de orden superior pueden producirse oscilaciones, sobreimpulsos o tiempos de estabilización más largos.

Las características de los escalones son importantes tanto para los sistemas analógicos como para los digitales, y su análisis permite evaluar la estabilidad, la velocidad de respuesta y la calidad del control. En los métodos de identificación de sistemas, permiten estimar los parámetros de un modelo matemático de un objeto. En la automatización industrial, suelen utilizarse para seleccionar los ajustes de controladores como los PID, en los que la respuesta de pico desempeña un papel clave en el proceso de ajuste.

La característica también se utiliza en el diagnóstico de dispositivos electrónicos y sistemas mecatrónicos, ya que cualquier desviación de la respuesta prevista puede indicar daños o cambios en los parámetros de los componentes del sistema. En los sistemas digitales, se analiza a partir de datos muestreados, lo que requiere el uso de herramientas numéricas y filtros de suavizado para interpretar correctamente los resultados.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN