+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un Sensor Piezoeléctrico es un elemento de medida que utiliza el fenómeno piezoeléctrico para convertir presión mecánica, vibración, fuerza o aceleración en una señal eléctrica. El funcionamiento del sensor se basa en las propiedades de los materiales piezoeléctricos que, en respuesta a una deformación mecánica, generan una carga eléctrica proporcional a la fuerza aplicada. Este fenómeno se produce en algunos cristales naturales (por ejemplo, el cuarzo) y en materiales cerámicos producidos sintéticamente.
En la estructura de un sensor piezoeléctrico, el elemento más importante es una capa de material piezoeléctrico, a menudo conectada a electrodos y encerrada en una carcasa mecánica adecuada. Cuando el material es deformado por una fuerza, se produce un desplazamiento de carga en su estructura cristalina, lo que da lugar a una diferencia de potencial entre los electrodos. Esta señal puede amplificarse, filtrarse y analizarse mediante sistemas electrónicos.
Los sensores de este tipo se utilizan en aplicaciones que requieren alta sensibilidad, un amplio rango dinámico y resistencia a condiciones ambientales extremas. Se utilizan en ingeniería mecánica, diagnóstico de máquinas, sistemas de seguridad, medicina y tecnología de consumo, donde se emplean para detectar impulsos táctiles, de vibración o de presión. Debido a su diseño, los sensores piezoeléctricos son especialmente eficaces en mediciones dinámicas, mientras que son menos adecuados para detectar fuerzas estáticas, ya que la carga acumulada se disipa gradualmente.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.