+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La descomposición es el proceso de reducir el número de muestras de una señal discreta omitiendo sistemáticamente partes de ellas según un factor específico. En el contexto del procesamiento digital de señales esto significa reducir la frecuencia de muestreo de la señal reteniendo cada n muestra y descartando el resto. Este procedimiento permite reducir la cantidad de datos sin almacenar toda la información de la señal original, lo que resulta útil en aplicaciones que requieren optimizar los recursos computacionales y de memoria.
Desde un punto de vista técnico, el éxito de la decimación requiere la aplicación previa de un filtro de paso bajo para reducir el ancho de banda de la señal a un valor compatible con la nueva frecuencia desmuestreada. Si se omite este paso, puede producirse un aliasing , es decir, un solapamiento de los espectros de la señal, con la consiguiente distorsión . Por lo tanto, un filtro antialiasing es parte integrante del circuito que implementa la decimación.
Este proceso se utiliza, entre otros, en sistemas de grabación y transmisión de datos, procesamiento de señales acústicas, sistemas de comunicación y dispositivos de medición. Permite simplificar el análisis posterior de la señal o reducir el ancho de banda del canal necesario transmisión sin perder ninguna información relevante, siempre que se cumplan las condiciones de la teoría del muestreo. En las arquitecturas digitales, como los chips DSP, la decimación se implementa a veces en hardware o software, utilizando algoritmos especializados y filtros con estructuras optimizadas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.