+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El Procesado Digital de Señales (DSP) es una rama de la tecnología y la informática que se ocupa del análisis, modificación e interpretación de señales representadas en forma digital. El proceso consiste en la manipulación matemática de datos codificados como secuencias de números, que se crean como resultado del muestreo y cuantificación de señales analógicas, como sonido, imagen u ondas de radio. El procesamiento se lleva a cabo mediante algoritmos especializados , implementados tanto en software como en hardware -en microprocesadores de señales, FPGAs o sistemas embebidos.
A diferencia del procesamiento analógico, la tecnología digital permite un control preciso de las operaciones de la señal, su almacenamiento, transmisión y filtrado con una influencia mínima del ruido y las interferencias. Por eso, el procesamiento digital de señales es aplicable a una amplia gama de tecnologías: desde comunicaciones inalámbricas y sistemas de radar hasta televisión digital, diagnóstico médico y reconocimiento de voz.
Un aspecto clave del DSP es la capacidad de modificar la señal de forma selectiva y reproducible, lo que permite eliminar interferencias, extraer la información deseada o comprimir datos . Operaciones como la transformada de Fourier, el filtrado digital o la corrección de errores son herramientas fundamentales de este campo. Los DSP también desempeñan un papel importante en la implementación de sistemas en tiempo real, en los que el procesamiento debe realizarse con un retraso mínimo.
El desarrollo del procesamiento digital de señales ha sido posible gracias a los avances en microelectrónica y teoría de la información, y su uso sigue creciendo con el desarrollo de dispositivos móviles, sistemas inteligentes y tecnología IoT.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.