+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un diodo capacitivo (varactor) es un elemento semiconductor especializado cuya función principal es ser una capacitancia variable dependiente de la tensión aplicada en la dirección de avance. A diferencia de los diodos estándar, no se utiliza como rectificador , sino como condensador no lineal controlado por tensión. Su funcionamiento se basa en cambiar la anchura de la capa agotada de la unión p-n, que actúa como dieléctrico del condensador.
Al aumentar la tensión de parada, aumenta el grosor de la región empobrecida, lo que provoca una disminución de la capacitancia de la unión. Este fenómeno se utiliza en circuitos electrónicos para el control preciso de la frecuencia, la modulación y la sintonización de circuitos resonantes. Las características capacitivas del varactor son no lineales, lo que permite la sintonización dinámica de los parámetros de los filtros, generadores y desfasadores en tiempo real.
Los varactores se utilizan ampliamente en la tecnología de alta frecuencia, especialmente en circuitos de RF y microondas, donde su pequeño tamaño y alta velocidad de respuesta a los cambios de tensión permiten aplicaciones en los modernos sistemas de comunicación. Una estructura semiconductora y un proceso de dopaje adecuadamente diseñados influyen en el rango de capacitancia ajustable, la pérdida y la estabilidad de los parámetros en función de la temperatura.
Debido a su funcionamiento en estado inversor, el diodo capacitivo se caracteriza por una corriente de fuga muy baja y una alta impedancia de entrada, lo que lo hace útil en sistemas de alto Q. Los materiales típicos utilizados en la fabricación de varactores son el silicio y arseniuro de galio, que permiten un amplio ancho de banda operativo y bajas pérdidas dieléctricas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.