+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Una Acción Binaria es un concepto básico en matemáticas, lógica formal e informática, que se refiere a una operación que toma dos argumentos (operandos) y devuelve un único resultado basado en ellos. Formalmente, una operación de este tipo puede representarse como una función de dos variables, cuyo dominio comprende pares ordenados de elementos y cuyo contradominio comprende el conjunto de resultados de la operación.
En el contexto del álgebra, las operaciones binarias se dan, entre otras, en estructuras como grupos, anillos o cuerpos, donde satisfacen ciertos axiomas, por ejemplo, la conectividad, la alternancia o la existencia de un elemento neutro. Ejemplos de operaciones binarias típicas son la suma, la multiplicación, la resta o la división, tanto en el conjunto de los números reales como en el conjunto de los números complejos o modulares.
En informática, las operaciones binarias se utilizan habitualmente en programación y diseño de algoritmos . Los operadores aritméticos, lógicos y relacionales, como la suma lógica, la conjunción, las comparaciones de valores o las asignaciones, suelen implementarse como funciones que toman dos argumentos. En los lenguajes de programación estas operaciones pueden sobrecargarse, lo que permite adaptar su semántica a tipos de datos específicos.
En los sistemas digitales, las operaciones binarias se realizan en hardware mediante unidades aritméticas lógicas (ALU), donde se utilizan para procesar datos binarios. Sus aplicaciones abarcan desde operaciones computacionales elementales hasta complejas transformaciones lógicas y aritméticas.
En lógica, las operaciones de este tipo definen las reglas básicas para combinar valores lógicos, además de permitir la construcción de expresiones condicionales y funciones booleanas. En análisis matemático y teoría de funciones, las operaciones binarias son el punto de partida para describir funciones de muchas variables y espacios de funciones de estructura compleja.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.