+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
EEPROM (Memoria de Solo Lectura Programable Electrónicamente Borrable) es un tipo de memoria semiconductor no volátil que permite múltiples escrituras y borrados eléctricos de manera selectiva, sin tener que borrar el contenido de toda la memoria de una vez. EEPROM se caracteriza por su capacidad de almacenar información de forma permanente incluso cuando se corta la alimentación, lo que la hace extremadamente útil en aplicaciones que requieren la retención de configuraciones, parámetros de usuario o calibración de dispositivos electrónicos.
La estructura de la celda de memoria EEPROM se basa en transistores FGMOS (Transistor MOSFET de Puerta Flotante), en los cuales los datos se almacenan mediante la acumulación o eliminación controlada de una carga eléctrica en una puerta aislada. El almacenamiento y eliminación de datos se realizan utilizando el efecto de túnel de Fowler-Nordheim o el fenómeno de inyección de carga, que permite que el estado lógico se conserve durante décadas.
En sistemas de microprocesadores y microcontroladores, EEPROM tiene la función de almacenar pequeñas pero críticas cantidades de datos, como claves criptográficas, configuraciones del sistema o registros de mediciones. En comparación con la memoria Flash, EEPROM ofrece mayor flexibilidad para almacenar bytes individuales sin tener que borrar primero bloques más grandes de datos, aunque a costa de una menor velocidad de operaciones y un número limitado de ciclos de escritura/borrado.
En aplicaciones industriales, automotrices y médicas, se eligen las EEPROM por su alta fiabilidad, resistencia a interferencias electromagnéticas y capacidad para operar en un amplio rango de temperaturas. Las EEPROM modernas a menudo se integran directamente en microcontroladores o se ofrecen como circuitos integrados independientes con interfaces seriales como I²C o SPI, lo que permite una fácil integración en sistemas electrónicos complejos.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.