+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Microcontrolador es un circuito integrado digital que contiene una unidad central de procesamiento (CPU), memoria e interfaces de entrada/salida, diseñado para controlar dispositivos electrónicos y ejecutar tareas en sistemas embebidos. Constituye un sistema informático autónomo en un solo encapsulado, capaz de ejecutar programas almacenados en su memoria interna. A diferencia de los microprocesadores convencionales, los microcontroladores están optimizados para bajo consumo energético, simplicidad operativa y compatibilidad con sensores, convertidores y elementos de actuación.
La estructura de un microcontrolador incluye una unidad aritmético-lógica, memoria operativa RAM,, memoria de programa (generalmente tipo Flash), múltiples periféricos digitales y analógicos como temporizadores, convertidores analógico-digitales (ADC), interfaces de comunicación (UART, SPI, I²C), así como sistemas de reloj y gestión de energía. Esto le permite procesar datos, responder a señales del entorno y controlar procesos de manera autónoma sin necesidad de componentes externos de control.
Los microcontroladores se utilizan ampliamente en automatización industrial, sistemas de medición, dispositivos de consumo, electrónica automotriz, equipos médicos, sistemas de edificios inteligentes y muchas otras áreas técnicas. Su elección depende de los recursos de hardware disponibles, la arquitectura (por ejemplo, de 8, 16 o 32 bits), el tipo de núcleo del procesador (como ARM Cortex-M, AVR, PIC) y los requisitos de la aplicación específica. La programación de microcontroladores se realiza generalmente en lenguajes de bajo nivel como C o ensamblador, mediante entornos de desarrollo especializados y programadores dedicados.
La principal ventaja de los microcontroladores es su diseño compacto, bajo coste unitario y capacidad de operación en tiempo real, lo que los convierte en un componente clave de los sistemas modernos de control y automatización. Su importancia en el diseño de dispositivos electrónicos crece con el avance de la miniaturización y la demanda de sistemas embebidos inteligentes y eficientes en el consumo de energía.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.