+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Electroquímica - definición

La electroquímica es un campo interdisciplinar de la ciencia que se ocupa del estudio de los fenómenos que ocurren en la interfase entre un conductor electrónico (normalmente un metal) y un conductor iónico (electrolito). Analiza los procesos en los que la energía química y la eléctrica se transforman mutuamente, haciendo hincapié en las reacciones redox, durante las cuales los electrones fluyen a través de un circuito eléctrico externo.

La electroquímica se centra principalmente en las celdas electroquímicas, tanto galvánicas como electrolíticas. En una célula galvánica se produce espontáneamente una reacción química que genera tensión y corriente eléctrica, mientras que en una célula electrolítica una fuente de corriente externa fuerza una reacción química, como la electrólisis. Ambas clases de sistemas ilustran leyes fundamentales de la electroquímica, como la ley de Faraday, que describe la relación cuantitativa entre la carga eléctrica y la cantidad reaccionada.

La electroquímica desempeña un papel fundamental en la tecnología de pilas, baterías, pilas de combustible, sensores químicos, galvanoplastia y procesos de corrosión. Permite comprender y controlar procesos importantes para la energía, la ingeniería de materiales, la biología molecular y la protección del medio ambiente. Las técnicas analíticas utilizan métodos electroquímicos, como la voltamperometría o la potenciometría, para identificar y determinar sustancias químicas en disolución.

Desde una perspectiva molecular, la electroquímica estudia el transporte de iones en electrolitos, las reacciones en las interfases electrodo-solución y los mecanismos de formación y ruptura de enlaces químicos bajo la influencia de un campo eléctrico. La electroquímica moderna también utiliza métodos numéricos y técnicas espectroscópicas para modelizar y observar procesos en tiempo real, lo que es importante para el diseño de sistemas electroquímicos modernos y el desarrollo de tecnologías con bajas emisiones de carbono.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN