+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un Electroforo es un dispositivo electrostático clásico utilizado para generar y transferir una carga eléctrica a alto potencial. Consta de dos componentes principales: una base dieléctrica (generalmente de un material aislante como la resina o la ebonita) y una placa metálica con un mango aislante. El funcionamiento del electróforo se basa en el fenómeno de inducción electrostática, que permite generar repetidamente cantidades importantes de carga sin moverla mecánicamente.
En el proceso de uso, la placa dieléctrica se carga por frotamiento o contacto con otro cuerpo electrizado. A continuación, se le aplica un disco metálico, que se polariza bajo la influencia de un campo electrostático: las cargas de signo opuesto son atraídas hacia la superficie en contacto con dieléctrico, mientras que las cargas del mismo signo son alejadas. La puesta a tierra instantánea de la placa metálica permite drenar la carga del mismo signo, dejando sólo la carga opuesta, que, cuando se desconecta de puesta a tierra y se levanta la placa, puede transferirse a otro lugar.
La ventaja del electróforo es que, una vez que la base dieléctrica se ha cargado una vez, es posible adquirir una carga eléctrica repetidamente con cada ciclo de aplicación, puesta a tierra y desconexión de la placa metálica. Este dispositivo se utilizó ampliamente en los siglos XVIII y XIX en el estudio de la electrostática como fuente de alta tensión y como ayuda didáctica para ilustrar fenómenos electrostáticos básicos. Aunque en los tiempos modernos ha sido sustituido por generadores electrostáticos más avanzados, como las máquinas de Wimshurst y los generadores de Van de Graaff, el electróforo sigue siendo un ejemplo importante en la historia del desarrollo de la ciencia de la electricidad.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.