+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un Inversor es un dispositivo electrónico de potencia utilizado para convertir tensión o corriente continua (CC) en tensión o corriente alterna (CA) con frecuencia ajustable y amplitud. Su función principal es generar formas de onda sinusoidales, próximas a la tensión de red, o formas de onda pulsadas, adaptadas a los requisitos específicos de la carga. De este modo, los inversores permiten alimentar y controlar motores de CA y alimentar equipos a partir de instalaciones de CC, como sistemas fotovoltaicos o baterías.
Los inversores utilizan elementos semiconductores de conmutación rápida -como IGBT, MOSFET o tiristores- para crear formas de onda de tensión y corriente moduladas. Los diseños modernos suelen utilizar pulse width modulation (PWM), que permite modelar eficazmente la forma de onda de salida con parámetros específicos. Estos pulsos se controlan mediante algoritmos digitales, lo que permite adaptar con precisión las características del inversor a las condiciones dinámicas de funcionamiento.
En los sistemas de accionamiento, los inversores permiten controlar suavemente la velocidad y el par de los motores asíncronos y síncronos, aumentando la eficiencia energética y la precisión automation systems. En energías renovables, se utilizan para convertir la energía de paneles fotovoltaicos y turbinas eólicas en electricidad compatible con la red eléctrica.
Los inversores se dividen en distintos tipos en función del número de fases, la topología del circuito y la dirección del flujo de energía. Hay inversores monofásicos, inversores trifásicos, inversores autónomos e inversores conectados a la red, así como los llamados inversores inversos, que pueden funcionar en ambas direcciones, permitiendo devolver la energía a la red o a la fuente.
Los parámetros de funcionamiento del inversor, como el rango de frecuencia, la eficiencia, el nivel de perturbación o el método de refrigeración, dependen de su finalidad y clase industrial. Los dispositivos avanzados de este tipo están equipados con circuitos de protección, sistemas de comunicación digital y funciones de diagnóstico y adaptación, lo que permite integrarlos en modernos sistemas de control y gestión de la energía.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.