+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Una Fotoresistencia (también conocida como resistencia dependiente de la luz, LDR - Light Dependent Resistor) es un componente electrónico cuya resistencia varía con la intensidad de la luz que incide sobre él. En la oscuridad, su resistencia es muy alta (incluso del orden de megaohmios), mientras que a medida que aumenta la luz, la resistencia disminuye, a menudo hasta varios cientos ohmios (Ω). Este fenómeno se debe al efecto de fotoconductividad: en un material activo semiconductor (normalmente sulfuro de cadmio, CdS), la luz genera portadores de carga adicionales, lo que aumenta la conductividad.
Las fotorresistencias son elementos pasivos sin fuente interna de tensión o corriente. No presentan polarización, lo que significa que pueden incorporarse a un circuito a voluntad, sin tener en cuenta la dirección del flujo de corriente. Su funcionamiento depende principalmente de la longitud de onda de la luz y de la temperatura ambiente, lo que afecta a su sensibilidad y al tiempo de respuesta . La respuesta de una fotorresistencia a los cambios de iluminación no es instantánea, sino que se caracteriza por un cierto retardo (tiempo de subida y tiempo de bajada), por lo que no es adecuada para detectar pulsos de luz rápidos .
Debido a su sencillez de funcionamiento, bajo precio y facilidad de integración en circuitos analógicos, las fotorresistencias se utilizan en sensores de luz, sistemas automáticos de control de iluminación, dispositivos electrónicos que responden a cambios de luminosidad y sistemas sencillos de alarma o medición. Sin embargo, debido a la utilización de compuestos que contienen cadmio, su uso puede estar restringido por la normativa sobre sustancias peligrosas (por ejemplo, la directiva RoHS).
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.