+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Galvanómetro - definición

Un Galvanómetro es un aparato de medida de precisión utilizado para detectar y medir intensidades de corriente eléctrica muy bajas. Su funcionamiento se basa en la acción de fuerzas electromagnéticas resultantes del flujo de corriente a través de un conductor situado en un campo magnético. El galvanómetro más clásico es el galvanómetro magnetoeléctrico, en el que una bobina suspendida en un campo magnético constante experimenta una desviación proporcional a la corriente que circula por ella, y la cantidad de desviación se indica mediante una aguja móvil en una escala.

La sensibilidad de un galvanómetro se define por la capacidad del instrumento para detectar valores muy pequeños de corriente, lo que lo convierte en una herramienta indispensable en las mediciones de precisión de laboratorio, la calibración de aparatos científicos y el análisis de circuitos de baja corriente. En la práctica, también se utilizan galvanómetros de espejo, en los que la desviación de la bobina se lee ópticamente a través de la reflexión del haz de luz, lo que permite realizar mediciones aún más precisas con un impacto mínimo fricción mecánico.

El galvanómetro, prototipo de los medidores analógicos modernos, se utiliza no sólo como dispositivo autónomo, sino también como componente integral en el diseño de amperímetros, voltímetros y puentes de medición, donde se emplea para detectar el punto de equilibrio. En los sistemas electrónicos modernos, el papel del galvanómetro clásico ha sido sustituido en gran medida por sensores semiconductores y convertidores analógico-digitales, pero sigue siendo indispensable en aplicaciones que requieren una precisión de medición extrema. Los galvanómetros son también la base del funcionamiento de algunos escáneres láser y sistemas ópticos, en los que la inclinación rápida y precisa de los espejos permite controlar la dirección del haz luminoso.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN