+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Generador de cuarzo - definición

El Generador De Cuarzo es un circuito electrónico especializado para generar una señal eléctrica a una frecuencia muy estable, que se utiliza en aplicaciones que requieren un cronometraje preciso, como sistemas de microprocesadores, dispositivos de comunicación, relojes electrónicos e instrumentos de medida. Su componente clave es un resonador de cuarzo, fabricado a partir de un cristal de cuarzo (SiO₂) adecuadamente tallado, que explota el fenómeno piezoeléctrico - la capacidad del material para generar una tensión eléctrica bajo deformación mecánica y, a la inversa, deformación mecánica en respuesta a un campo eléctrico aplicado.

Cuando un resonador de cuarzo es excitado por una tensión alterna, se introduce para que oscile a una frecuencia característica de sus dimensiones geométricas y de la forma en que está tallado el cristal. Debido a su altísima bondad resonante (Q) y a su mínima susceptibilidad a los cambios de temperatura, tensión y otros factores externos, el generador de cuarzo proporciona una estabilidad de frecuencia excepcional, a menudo del orden de partes por millón (ppm) o mejor.

En un diseño típico de generador de cuarzo, el cristal forma parte de un circuito amplificador que mantiene las oscilaciones, convirtiéndolas en una señal de salida útil. Se utilizan varias configuraciones de circuitos de excitación, como un circuito Colpitts, Pierce o Butler, en función de los requisitos de frecuencia y estabilidad.

Las variantes avanzadas de los generadores de cuarzo incluyen osciladores TCXO (Temperature Compensated Crystal Oscillator) y OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillator), que compensan aún más las variaciones de temperatura o mantienen el resonador en un entorno térmico estable para un funcionamiento de máxima precisión. El generador de cuarzo es un componente fundamental en la construcción de sistemas de sincronización horaria, comunicaciones digitales y dispositivos de radio de alta frecuencia.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN