+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Inducción eléctrica - definición

La inducción eléctrica es un fenómeno físico que implica la generación de una carga eléctrica o diferencia de potencial (voltaje) bajo la acción de un campo magnético alterno o la presencia de una carga eléctrica externa. El término se utiliza a veces en dos contextos principales: como inducción electrostática y como inducción electromagnética, ambos casos describiendo diferentes mecanismos de generación de fenómenos eléctricos.

En el caso de la inducción electromagnética, descrita por la ley de Faraday, un campo magnético variable en el tiempo que atraviesa un circuito eléctrico produce una fuerza electromotriz, que puede inducir el flujo de corriente. Este es el mecanismo básico de funcionamiento de generadores, transformadores e inductores y constituye el fundamento de la tecnología de la energía eléctrica. La magnitud de la fuerza electromotriz inducida depende de la velocidad de cambio del flujo magnético y del número de espiras del circuito.

La inducción electrostática, por su parte, implica el desplazamiento de cargas libres en un conductor como resultado de un campo eléctrico externo. Cuando un cuerpo electrizado se aproxima a un conductor, se produce una separación de cargas dentro del material -algunas son atraídas, otras repelidas- que da lugar a diferencias de potencial locales. Este fenómeno se utiliza en condensadores, blindajes electrostáticos y dispositivos de detección de objetos sin contacto.

Desde un punto de vista físico, la inducción eléctrica es una consecuencia de las interacciones entre cargas y campos y un medio de transferencia de energía en sistemas dinámicos. La descripción matemática utiliza formas integrales y diferenciales de las ecuaciones de Maxwell, que describen con precisión las relaciones entre la intensidad de campo, el potencial y los fenómenos eléctricos inducidos. La inducción es un elemento clave en muchos fenómenos tecnológicos y constituye la base del funcionamiento de numerosos componentes electrónicos y electromecánicos.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN