+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un Condensador Variable es un componente electrónico cuya capacitancia valor eléctrico puede ser ajustado dentro de un cierto rango por el usuario o automáticamente, dependiendo del diseño utilizado. A diferencia de los condensadores fijos, cuyo valor de capacitancia es invariable, los condensadores variables permiten ajustar los parámetros del circuito sin tener que sustituir el componente.
El principio básico de un condensador variable se basa en los mismos fenómenos físicos que en los condensadores fijos: la acumulación y liberación de carga eléctrica entre dos electrodos separados por un dieléctrico. Para cambiar la capacitancia, se modifica uno de los factores que afectan a su valor: la superficie de los electrodos superpuestos, la distancia entre ellos o las propiedades del dieléctrico. Los condensadores rotativos, en los que la capacitancia se ajusta cambiando el ángulo o el desplazamiento de un conjunto de placas metálicas móviles y fijas, son la solución más común. También existen condensadores con espesor dieléctrico variable o que utilizan materiales con permeabilidad eléctrica variable.
Los condensadores variables se utilizan principalmente en circuitos sintonizados, como circuitos resonantes, filtros paso banda, generadores de frecuencia o receptores de radio. En los sistemas electrónicos modernos, se sustituyen cada vez más por sus homólogos digitales o por circuitos de características ajustables mediante componentes activos. No obstante, en las aplicaciones analógicas y cuando se requiere una regulación precisa y continua de la capacitancia, los condensadores variables siguen siendo un componente esencial.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.