+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un Contador De Anillos es un tipo especial de registro de desplazamiento, utilizado en sistemas digitales para generar cíclicamente secuencias de bits de una longitud definida. Su funcionamiento consiste en desplazar un uno lógico (u otro patrón de bits) entre flip-flops sucesivos, conectados en bucle cerrado. Después de cada cambio de estado provocado por una señal de reloj, la actividad se desplaza una posición y vuelve al punto de partida al final del ciclo.
La arquitectura del contador en anillo se basa en flip-flops D o JK, en los que la salida del último elemento se conecta a la entrada del primero, formando un circuito cerrado en forma de anillo. Se suele inicializar escribiendo un uno lógico en uno de los flip-flops mientras los demás permanecen en estado cero. Esto da lugar a un ciclo de actividad de longitud igual al número de flip-flops, lo que permite utilizarlo como un generador de impulsos , un controlador de tiempo o un autómata secuencial simple.
El contador en anillo se caracteriza por un funcionamiento altamente determinista, una detección sencilla del estado actual y una sincronización fácil , lo que lo hace aplicable al diseño de circuitos digitales como máquinas de estado, controladores de flujo de datos y controladores secuenciales. En comparación con los contadores binarios clásicos, requiere un mayor número de flip-flops para el mismo número de estados, pero ofrece un tiempo de propagación de la señal más corto y un menor riesgo de errores de sincronización.
Algunas versiones utilizan un contador de tipo Johnson (también llamado contador transformado), que es una modificación del contador de anillo y genera el doble de estados únicos utilizando retroalimentación con inversión. Ambos tipos de contadores son elementos importantes en el diseño de estructuras secuenciales, tanto en lógica discreta como en sistemas programables como FPGAs o CPLDs.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.