+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

LVDT (transformador diferencial variable lineal) - definición

LVDT (transformador diferencial variable lineal) es un sensor de desplazamiento lineal de precisión sin contacto que funciona según el principio de un transformador diferencial. Su diseño se basa en un núcleo ferromagnético cilíndrico que se desplaza a lo largo de un eje dentro de Bobinas bobinadas en una disposición de transformador. Las Bobinas secundarias están colocadas simétricamente con respecto a la bobina primaria y sus tensiones de salida se analizan diferencialmente.

El funcionamiento del LVDT se basa en la inducción de tensiones en las Bobinas secundarias por el campo magnético alterno generado por el bobinado primario alimentado con una tensión alterna. La posición del núcleo afecta al grado de acoplamiento magnético entre los devanados, provocando un cambio en la tensión diferencial entre las Bobinas secundarias. En la posición central, estas tensiones son iguales y opuestas, dando lugar a una señal de salida nula. Si se desplaza el núcleo hacia un lado, cambia la relación de tensiones, lo que permite determinar la dirección y el valor del desplazamiento.

Los LVDT tienen alta sensibilidad, alta resolución y una vida mecánica casi ilimitada debido a la ausencia de elementos de fricción. Pueden funcionar en entornos adversos, incluyendo altas vibraciones, contaminación y en un amplio rango de temperaturas. El circuito es resistente al desgaste y proporciona características lineales en un amplio rango de medición.

Los sensores de tipo LVDT se utilizan ampliamente en aplicaciones industriales, Automatismos, ensayos de materiales y sistemas de control y supervisión en los que se requiere alta precisión y fiabilidad. Cuando se combinan con transductores adecuados, pueden utilizarse tanto en sistemas analógicos como digitales, permitiendo una representación precisa en tiempo real de los parámetros de movimiento lineal.

Sensores y transformadores

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN