+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
Un Machometer es un instrumento de medida utilizado para determinar el número de Mach, que es la relación entre la velocidad de un objeto que se mueve en un gas -más comúnmente aire- y la velocidad local del sonido. Este valor es crucial en aerodinámica, balística e ingeniería aeronáutica, donde permite clasificar la velocidad de movimiento en relación con las barreras acústicas y evaluar los fenómenos de flujo de aire alrededor de un objeto.
El funcionamiento del machómetro se basa en la medición de las presiones características del flujo de gas -total y estática- mediante sondas colocadas adecuadamente, como los tubos de Pitot. A partir de las relaciones termodinámicas de los gases perfectos y de la ley de Bernoulli, es posible determinar el número de Mach en tiempo real. Este instrumento puede existir como dispositivo autónomo o como parte de un sistema de aviónica integrado, que además tiene en cuenta las correcciones relacionadas con la altitud de vuelo y las condiciones atmosféricas.
Los maquinómetros se utilizan principalmente en la aviación supersónica y supersónica, donde el conocimiento preciso del número de Mach permite controlar el estado del flujo de aire, evitar o aprovechar las ondas de choque y ajustar el rendimiento del motor y del sistema de control. En los sistemas aeroespaciales modernos, estos instrumentos suelen ser digitales y estar conectados a otros sensores de medición para formar complejos sistemas de navegación y diagnóstico.
Desde el punto de vista de la ingeniería, la precisión y estabilidad de las lecturas de los machómetros depende de la correcta representación de los modelos gasodinámicos y de la calidad de la trayectoria de medición. Reviste especial importancia su uso en las fases de aceleración, maniobra y vuelo del régimen transónico, donde pequeñas diferencias en el número de Mach pueden afectar significativamente a la aerodinámica y la seguridad del vuelo.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.